- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Traveo II自動車ボディコントローラー – FAQ – GPIO - KBA232509-Community translated(JA)
Original KBA:
Traveo II Automotive Body Controller - FAQ – GPIO - KBA232509
Translated by: Kenshow
ホームページ: TraveoII自動車ボディコントローラー-FAQ– CDC -...-サイプレス開発者コミュニティ
2. GPIO
2.1. 未使用のGPIOピンのステータスはどうなっていますか?
デフォルトモードはHigh-Zで、入力バッファが有効で、内部プルアップ/ダウン抵抗は接続されていません。
2.2. スルーレート制御に使用できるGPIOポートはどれですか?
拡張I/Oポート「GPIO_ENH」のみがスルーレート制御をサポートします。標準ポートの場合、スルーレートはドライブ強度を使用して制御できます。
詳細については、以下を参照してください。
- Traveo II自動車ボディコントローラーエントリーファミリーアーキテクチャテクニカルリファレンスマニュアル(TRM)、文書番号. 002-19314Rev. *E。セクション22.6.2「スルーレート制御」
- Traveo II Automotive Body Controller High Family Architecture Technical Reference Manual(TRM)、 文書番号. 002-24401 Rev. *C。セクション22.6.2「スルーレート制御」
2.3. GPIOピンはステッピングモーターに直接接続されていますか?
はい。GPIO_SMCは、ステッピングモーター制御専用にサポートされています。SMCをサポートするTCPWMカウンターは、入力/出力サブシステムのGPIO_SMCセルに接続することを目的としています。このセルは、ステッピングモーターを直接駆動するための30mAの駆動強度をサポートします。
2.4. CANとLINが接続されている場合、どちらが使用されますか:GPIO_STDまたはGPIO_ENH?
CANおよびLINにGPIO_STDまたはGPIO_ENHを使用するための制限はありません。CANおよびLINのピンは、Traveo IIデバイスのGPIO_STDまたはGPIO_ENHにマップされます。
- GPIO標準。2.7 V〜5.5VのVDDIO範囲の標準的な自動車信号をサポートします。GPIO-標準I/Oには、複数の設定可能なドライブレベル、ドライブモード、および選択可能な入力レベルがあります。
- GPIO拡張。より低い電圧でより高い電流で2.7V〜5.5 VのVDDIO範囲にわたる拡張機能の自動車信号をサポートします(完全なI2Cタイミングサポートとスルーレート制御)。
2.5. インピーダンス整合のためのGPIOの出力インピーダンスとしてどのような値を使用できますか?
デバイスに提供されているIBISモデルを使用して、出力インピーダンス値を決定できます。もう一方の端にあるデバイスのインピーダンスデータが必要になります。50オームの伝送ラインと一致し、反射を回避するには、出力インピーダンスに基づいて信号ラインに外部直列抵抗を設定する必要があります。ただし、反射は信号の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジでのみ発生し、周波数自体には依存しないため、異なる周波数でインピーダンスを考慮する必要はありません。デバイスピンのIBISモデルを使用して、プルアップおよびプルダウンVI曲線を表示し、出力インピーダンスが50オーム未満であるかどうかを確認できます。次に、IBISファイルをIBISシミュレータに入力し、直列抵抗掃引シミュレーションを実行して、最高のシグナルインテグリティを提供する直列抵抗を決定できます。
2.6. デバイスの1つのピンがスマートI/Oの入力として使用されている場合、同じピンを他の周辺ブロックの出力に使用できますか?
いいえ。ピンがスマートI/Oブロックの入力用にルーティングされている場合、ピンのHSIOMレジスタはスマートI/Oルーティングによって占有されます。この場合、他の周辺ブロックの出力には使用できません。
2.7. 1つのピンのパッドが特定のパッケージで使用できない場合、その代替機能をスマートI/Oにルーティングできますか?
1つのピンのパッドがパッケージ上で使用できないが、そのピンのHSIOMとスマートI/Oレジスタが使用可能な場合(各レジスタTRMのHSIOMとスマートI/Oレジスタを参照)、その代替機能をスマートI/Oの入力としてルーティングすることができます。スマートI/O出力にも使用可能ですが、パッケージ上にピンのパッドがないため、出力を見ることができません。
2.8. SMIF HSIO_ENHピンをGPIOとして設定できないのはなぜですか?
SMIFとIO間のすべてのIOSSロジックは、アドレス/データ、RWDC、SMIFピンのクロックから削除されます。
機能SPIHB [0,1] _CLK / CLK_M、SPIHB [0,1] _DATA [0-7]、SPIHB [0,1] _RWDSのピンには次の制限があります。
- これらのIOのバウンダリスキャンはありません。
- MMIOレジスタはデータ出力を制御できません。上記のピンのデータ出力を有効にします。
- ピンはSMIF専用です。
- 上記のピンには割り込み機能はありません。