Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TLE5012B(KA-01295)の最大読み取り可能RPM

TLE5012B(KA-01295)の最大読み取り可能RPM

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Translated by: 

Original KA: Maximum readable RPM for the TLE5012B (KA-01295)

RPMは、インターフェイスの制限された信号処理です。インターフェイスの種類によって異なります。 HSMの場合、10000 RPMに制限されています。データシートの表25を参照してください。この表は、https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE5012B_Exxxx-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=db3a304334fac4c601350f31c43c433fここにあります。インクリメンタルインターフェイス(IIF)は1 MHZパルスに制限されており、これは14648RPMに相当します。他のインターフェイスの場合、一般的な制限はありませんが、ジッターの影響が大きくなるため、10000RPMを超えることはお勧めしません。

0 件の賞賛
98 件の閲覧回数