TD 9.1, USB 3.1 デバイス記述子テストに合格する方法について - KBA221825 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by YoOb_1790021
Version: **
Translation - English: How to Pass the TD 9.1, USB 3.1 Device Descriptor Test – KBA221825
質問:
FX3/CX3 ボードで USB3 CV テストを実行しています。デバイス記述子テスト TD 9.1 が、デフォルトの bcdUSB = 0x0300 の値で失敗します。このテストに合格するには、どの様にすれば良いでしょうか?
回答:
デフォルトでは、FX3 SDK(SDKバージョン1.3.3まで)で提供されるサンプル プロジェクトの SuperSpeed デバイス記述子の bcdUSB の値は 0x300 に設定されています。しかしながら、USB 3 CV ツールでは、USB 3.1 SuperSpeed デバイスの bcdUSB の値は 0x0310 である必要があります。このテストは、bcdUSB の値を 0x0310 に変更することでパスします。
テストにパスするためのデバイス記述子の例を以下に示します:
/* Standard Device Descriptor for USB 3.1 */
const uint8_t CyFxUSB30DeviceDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
{
0x12, /* Descriptor Size */
CY_U3P_USB_DEVICE_DESCR, /* Device Descriptor Type */
0x10,0x03, /* USB 3.1 */
0x00, /* Device Class */
0x00, /* Device Sub-class */
0x00, /* Device protocol */
0x09, /* Maxpacket size for EP0 : 2^9 */
0xB4,0x04, /* Vendor ID = 0x04B4 */
0x34,0x12, /* Product ID = 0x1234 */
0x00,0x00, /* Device release number */
0x01, /* Manufacture string index */
0x02, /* Product string index */
0x03, /* Serial number string index */
0x01 /* Number of configurations */
};