Employee
Sep 24, 2020
04:02 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Sep 24, 2020
04:02 AM
SRAMとDRAMの違いについて - Community Translated (JA)
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: SRAM and DRAM difference
質問:
SRAMとDRAMの違いを教えてください。また、CypressはDRAMを製造していますか?
回答:
DRAMはDynamic
Random Access Memoryの略です。これはメモリが電荷の形式で格納されるタイプの半導体メモリです。
DRAMの各メモリセルは、トランジスタとコンデンサで形成されており、データはコンデンサで保存されます。
コンデンサはリークによって電荷が失われるため、DRAMは揮発性デバイスです。
そのため、メモリにデータを保持するためには、デバイスを定期的にリフレッシュする必要がありますが、
SRAMは電力が供給されている限り、値を保持します。
さらに、SRAMはリフレッシュサイクルがないため、通常はDRAMよりも高速動作します。
1つのトランジスタと1つのコンデンサで構成されるDRAMセルとは異なり、各SRAMセルは6つのトランジスタで構成されているため
SRAMの方がDRAMと比較してメモリセル当たりのコストがはるかに高価になります。
同様の理由で、DRAMは一定の面積の場合、SRAMよりも容量が大きいです。
例えば、SRAMは高速キャッシュとして使用され、DRAMは高容量のためPCのメインメモリに使用されます。
いいえ、CypressはDRAMを製造しておりません。
Rate this article: