- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
SPI Flashメモリの電源断タイミング要件と電源電圧降下からの復帰方法 - Community Translated (JA)
Community Translated by: KaKi_1384211 Version: **
質問:
Cypress SPI Flashメモリをテスト中に、電源電圧 (VCC) 低下がみられました。VCCが動作電圧範囲に戻った後も、Flashメモリは正常動作しませんでした。VCC低下後に、Flashメモリを正常に復帰する特別な要件はありますか?
回答 :
はい、あります。図1に示すように、VCC低下がVCC (Min) 以下でVCC (Cut-off) 以上であれば、VCCがVCC (Min) とVCC (Max) の間に戻ると、Flashデバイスは再び正常に動作します。
しかし、VCC低下がVCC (Cut-off) 以下となった場合、VCC をtPDの期間VCC (Low) 未満の電圧に維持し、再度Flashデバイスをパワーオンリセットプロセスを実行する必要があります。(図1の後半部分を参照してください。)
この全体のプロセスの間は、FlashメモリのChip Select信号 (CE#) はVCCがVCC (Min) に到達後tPUの期間後までLOW (No Device Access) にすることはできません。
VCC (Max)、VCC (Min)、VCC (Cut-off)、VCC (Low)、tPDおよびtPUの詳細な値は、それぞれのCypress SPI Flashメモリのデータシートを参照してください。
図1 :
さらに、高速の電源オン/オフ試験を実施した場合、ボード回路の静電容量と電源オフから次の電源オンまでの間隔が短いことにより、VCCがVCC (Cut-off) 以下になっても、tPDの期間、VCC (Low)以下にならない場合があります。この場合、Flashデバイスは正しく初期化されず、電源オン後にFlashがメモリが誤動作する可能性があります。これは、電源オフから次の電源オンまでの間隔を拡げて、VCC (Low) 以下の電圧を少なくともtPD期間確保することにより、Flashメモリの誤った初期化を回避できます。