cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC4 的IMO准确度 – KBA226843 (ZH)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC4 的IMO准确度 – KBA226843 (ZH)

Version: **

问题: PSoC®4可能的最大IMO精度是什么? 为什么仅限于此?

答案:内部主振荡器 (IMO) 的精度为+/- 2%。在PSoC器件中,WCO (32 kHz晶体振荡器) 可用于动态调整IMO,使其精度为+/- 0.2%。 IMO模块为此提供了两个硬件控制的频率TRIM寄存器。 CLOCK_TRIM_1寄存器以120 kHz的步长控制IMO输出,CLOCK_TRIM_2寄存器提供步长15 kHz的更精细控制。 因此,IMO修整精度为 +/- 15 kHz。对于8 MHz IMO+/- 15 kHz精度转换为大约+/- 0.2%,对于更高的时钟则更精确。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 03, 2019 10:38 PM
Updated by:
 
Contributors