Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PSoC®/ PRoC™BLE規制(FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC)認証 - KBA218786

PSoC®/ PRoC™BLE規制(FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC)認証 - KBA218786

Infineon_Team
Moderator
Moderator
Moderator
5 replies posted First solution authored First comment on KBA

PSoC®/ PRoC™BLE規制(FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC)認証 - KBA218786

Translated by: Kenshow

Original KBA: PSoC®/PRoC™ BLE Regulatory (FCC/CE/SRRC/IC/MIC/KC) Certification - KBA218786

バージョン:**

 

質問:

規制認証用のソフトウェアはどこで入手できますか?

 

回答:

ソフトウェアは公開されていません。サイプレス販売代理店/サイプレスFAEに連絡するか、テクニカルサポートケースを作成して入手してください。一般に、規制認証用のMTKまたはファームウェアを使用して規制認証を行うことができます。

 

質問: FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC認証の要件は何ですか?

 

回答:一般に、規制認証では、FCC(米国)、CEEU)、SRRC(中国)、IC(カナダ)、MIC(日本)およびKC(韓国)の管轄区域に従って、周波数許容誤差、送信電力、占有帯域幅、およびスプリアス放射制限を検証する必要があります。

 

  • FCC / CE / SRRC / IC / MIC認定では、低(2402 MHz)、中(2440 MHz)、および高(2480 MHz)チャネルの周波数オフセットとTX電力を確認する必要があります。
  • KC認定では、40チャネルすべての周波数オフセットとTX電力を確認する必要があります。

 

質問:規制認証のためにハードウェアのUARTポートまたはボタンを設計する必要がありますか?

 

回答: MTKは、PCからコマンドを受信するためにUARTポートを必要とします。規制認定ファームウェアは、ボタンを使用してコマンドを切り替えます。

 

質問:周波数オフセットを修正するにはどうすればよいですか?

 

回答: PSoC/PRoC BLEチップにはすでに内部にあるため、ECOには外部マッチングコンデンサは必要ありません。ECOの選択と調整の手法については、AN95089を参照してください。

0 Likes
15 Views