PSoC®/ PRoC™BLE規制(FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC)認証 - KBA218786
Employee
1 19, 2023
01:20 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 19, 2023
01:20 AM
Translated by: Kenshow
Original KBA: PSoC®/PRoC™ BLE Regulatory (FCC/CE/SRRC/IC/MIC/KC) Certification - KBA218786
バージョン:**
質問:
規制認証用のソフトウェアはどこで入手できますか?
回答:
ソフトウェアは公開されていません。サイプレス販売代理店/サイプレスFAEに連絡するか、テクニカルサポートケースを作成して入手してください。一般に、規制認証用のMTKまたはファームウェアを使用して規制認証を行うことができます。
質問: FCC / CE / SRRC / IC / MIC / KC認証の要件は何ですか?
回答:一般に、規制認証では、FCC(米国)、CE(EU)、SRRC(中国)、IC(カナダ)、MIC(日本)およびKC(韓国)の管轄区域に従って、周波数許容誤差、送信電力、占有帯域幅、およびスプリアス放射制限を検証する必要があります。
- FCC / CE / SRRC / IC / MIC認定では、低(2402 MHz)、中(2440 MHz)、および高(2480 MHz)チャネルの周波数オフセットとTX電力を確認する必要があります。
- KC認定では、40チャネルすべての周波数オフセットとTX電力を確認する必要があります。
質問:規制認証のためにハードウェアのUARTポートまたはボタンを設計する必要がありますか?
回答: MTKは、PCからコマンドを受信するためにUARTポートを必要とします。規制認定ファームウェアは、ボタンを使用してコマンドを切り替えます。
質問:周波数オフセットを修正するにはどうすればよいですか?
回答: PSoC/PRoC BLEチップにはすでに内部にあるため、ECOには外部マッチングコンデンサは必要ありません。ECOの選択と調整の手法については、AN95089を参照してください。
この記事を評価: