Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC® Creator™ 3.1 量産リリースに更新した後、CY8CKIT-042-BLEサンプルプロジェクトが動作しない – KBA96325 - Community Translated (JA)

PSoC® Creator™ 3.1 量産リリースに更新した後、CY8CKIT-042-BLEサンプルプロジェクトが動作しない – KBA96325 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  keni_4440091

Version: *A

Translation - English: CY8CKIT-042-BLE Example Project Does Not Work after Upgrading to PSoC® Creator™ 3.1 Production Relea...

 

質問:

CY8CKIT-042-BLE パイオニアキットサンプルプロジェクトが、PSoC® Creator™ 3.1 量産リリース (build 1570)に更新後、動作しない。

 

回答:

CY8CKIT-042-BLE パイオニアキットには3つのサイプレスBLE製品があります:

  • CY8C4247LQI-BL483 (CY8CKIT-142 PSoC 4 BLE モジュール)
  • CYBL10563-56LQXI (CY5671 PRoC BLE モジュール)
  • CYBL10162-56LQXI (CY5670 CySmart USB ドングル)

 

PSoC 4 BLEおよびPRoC BLE201411月にサイプレスから紹介された最初のBLE製品です。

 

BLE接続テストで一部のデバイスの不具合を一部のお客様が観測しました。サイプレスは不具合を解析し、問題が、正しくない工場でのトリムレジスタ設定による事を確認しました。デバイスが期待通りに動作するために、PSoC Creatorの新しいバージョンがリリースされ、トリムレジスタが修正されました。工場トリムレジスタ設定が、01/31/2015移行に発送されたすべての新しいデバイスで修正されました。過去に発送されたデバイスは、すべてのデバイスが期待通りに動作する事を確認するためにPSoC Creatorの最新リリースの使用をサイプレスは推奨します。PSoC Creator (Version 3.1 コンポーネントパック1 またはそれ以降)の最新バージョンはwww.cypress.com/psoccreator/からダウンロードし、インストールできます。

 

一部のBLEパイオニアキットは、影響のあるロットからのデバイスを使用しています;これを修正するため、PSoC Creator 3.1 コンポーネントパック1の新しいキットソフトウェアインストーラ(Rev *A)がwww.cypress.com/cy8ckit042bleからダウンロード可能です。

 

PSoC Creator 3.1コンポーネントパック1を使用した更新サンプルプロジェクトでキットがログラムされた後、無線不具合は修正されます。問題が継続する場合、cytechsupport@cypress.comからサイプレステクニカルサポートにコンタクトして下さい。

 

773 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: PSoC 4 BLE

タグ: rf, psoc 4 ble, psoca 4 ble (bluetooth smart), proca ble (bluetooth smart), bluetootha low energy, psoc creator, proc ble

 

 

0 件の賞賛
246 件の閲覧回数