cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC® Creator™プロジェクトの改訂管理- KBA86358- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC® Creator™プロジェクトの改訂管理- KBA86358- Community Translated (JA)

Community Translated by: kama_1693131         Version: **

質問

どのPSoC® Creator™プロジェクトファイルをソス管理システムに配置することが出ますか

回答

PSoC Creatorプロジェクトは明確にフォルダ構成が定義されており、ソスファイルを簡にソス管理システムに追加することができます。ファイルを下記のフォルダに配置し改訂管理象とします。(注記:斜体になっているものはワクスペス、プロジェクト、またはユムに基づきます。

プロジェクトフォルダ (project_name.cydsn)

  • main.c
  • cyapicallbacks.h
  • project_name.cydwr
  • project_name.cyprj
  • TopDesign\project_name.cycsh

オプションのファイ

これらのファイルはワクスペスなどの見た目などの使い勝手といったユエクスペリエンスに影響しますがアプリケションへは影響しません

  • project_name.cyprj.username
  • ..\workspace_name.cywsp
  • ..\workspace_name.cywsp.username

生成されたソ

これらのファイルは設計やパラメの設定に基づいて生成されたファイルです。そのため、通常のビルドのプロセスによって複製することができます。これらのファイルを改訂管理システムに追加することはオプションです。しかし、例外として以下の更を行う場合には改訂管理システムへ追加します

  • 生成されたソースファイルのマージ領域に独自のコードを追加した場
  • 初期リンカファイル(cm3gcc.ld or cm3RealView.scat)を変更した場

外部ソスファイ

もしプロジェクトのソスファイルが外部のフォルダにある場合、それらも改訂管理システムへ追加します

Keil Re-Entrancy ファイル 

もしプロジェクトがproject_name.cyreを含む場合、それを改訂管理システムへ追加します

ドパティIDEファイル 

以下のファイルはKeil™ µVision®IDE向けにエクスポトしたものです。エクスポトを再行することで複製が可能で、便宜上改訂管理システムへ追加することも可能です

  • project_name.uvopt
  • project_name.uvproj
  • project_name.uvmpw
  • project_name_PSoCxlib.uvopt環境の場合またはになります)
  • project_name_PSoCxlib.uvproj環境の場合またはになります)
0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎May 12, 2020 05:21 AM
Updated by:
 
Contributors