Attachments are accessible only for community members.
PSoC®Creator™デバッグエラー:「利用可能なソースがありません。逆アセンブリを開きますか?」 - KBA86862 - Community Translated (JA)
Employee
8 25, 2020
01:10 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 25, 2020
01:10 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *A
Translation - English: PSoC® Creator™ Debugging Error: “No source available, would you like to open disassembly?” - KBA8686...
質問:
PSoC Creator 2.2でデバッガを実行すると、「No source available, would you like to open disassembly?(利用可能なソースがありません。逆アセンブリを開きますか?)」というエラーメッセージが表示されます。このエラーを回避するにはどうすればよいですか?
回答:
Cのソースコードを表示せずに逆アセンブリウィンドウが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
1. PSoC Creatorインストールフォルダーに移動します。Creatorのデフォルトのインストールパスは、オペレーティングシステムによって異なります。
- 64ビットシステムの場合、パスはC:\Program Files (x86)\Cypress\PSoC Creator\2.2\PSoC Creator\import\gnu_cs\c8051\1.0\binです。
- 32ビットシステムの場合、パスはC:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\2.2\PSoC Creator\import\gnu_cs\c8051\1.0\binです。
2. ファイルc8051-elf-omf2elf.exeをbinフォルダーからバックアップ用の別の場所に移動します。
3. このドキュメントの添付ファイルとして入手できるファイルc8051-elf-omf2elf.exeをダウンロードし、ダウンロードしたファイルをbinフォルダーにコピーします。
4. PSoC Creatorを再起動します。
これで、デバッガはデバッグ中にCソースコードを表示します。
この記事を評価: