PSoC™ Creatorのピンスタイル - KBA235982
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: NXTY_Shibutani
Original KBA: Pin style in PSoC™ Creator - KBA235982
Version: **
表1に文字の色に関する注意事項を記載します。詳細は、PSoC™ Creatorユーザーガイドを参照してください。
表1 ピンのドラッグ
ピンスタイル |
説明 |
Text Color |
白地に黒文字は、ピンガイダンス情報がまだ計算されていないことを示します。このピンは計算された後、有効な割り当てになることもならないこともあります。 |
Text Color |
緑地に黒文字は、有効な(推奨)割り当てであることを示します。 |
Text Color |
黄地に黒文字は、有効な割り当てであること示しますが、選択すると影響があります(たとえば、リソースの使用など)。 |
Text Color( or Text Color) |
灰地に黒または白文字は、シリコンまたはデザインの制約により有効なピン割り当てではないことを示します。 |
|
信号が割り当てられているピンは、黒枠で描かれています。 |
ユーザーは厳密にテキストの色を気にすることはありません。PSoC™ Creatorは、異なるコンポーネントの異なる構成に応じて、自動的に内部配線を行います。
アナログ信号はピンパッドと内部ブロック間の配線による影響が少ないため、アナログ部品には緑色のピンを使用します。
例えば、利用可能なPSoC™ またはCAPSESNE™ センサーピンを使用します。CAPSENSE™ センサーピンは、内部配線の違いによる影響はありません。
一方、SAR ADC入力は、センサーのピンパッドから内部 SAR ADCブロックまでの内部配線による影響を受けやすいです。
黄色のピン配置は、ADCの結果に対してより多くのリスクを持つかもしれません。
その理由は、緑色のピン(推奨ピン)と比較して、黄色のピンの割り当てでは、ADC入力のために追加の内部配線が発生する可能性があるからです。
そのため、ADC入力に予想以上の抵抗や寄生容量が発生し、ADCの結果に誤差が生じる可能性があります。
SAR ADC入力の緑色のピンは、最短の配線経路で内部ADC AMUXBUS専用に配線することが可能です。
したがって、SAR ADCアプリケーションには緑色のピンを使用してください。