Moderator
Mar 16, 2023
10:43 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Mar 16, 2023
10:43 PM
PSoC™ 6 设备配置LVD 模块–KBA235310
Community Translation:Configuring-PSoC-6-device-LVD-block-KBA235310
低压检测(LVD)模块用于检测低电压和断电。当供电电池电压低于内部参考电压时,触发LVD中断。使用该中断可实现:在断电前将关键数据写入flash、转储日志、触发外部电路等功能。
Note:
- 只有实际供电电压低于阈值时,才会触发中断。初始供电电压低于阈值时,不触发中断。
- LVD电路可在Active模式、低功耗(LP)模式、超低功耗(ULP)模式下正常运行。如果需要在深度睡眠下使用LVD,则需配置deep sleep wake-up source,定期从深度睡眠模式中唤醒设备,确保在Active/LPACTIVE模式下运行LVD电路。
- 系统初始化阶段有可能会收到错误的LVD中断。系统启动,完成LVD模块配置的20µs 后自动屏蔽该错误中断。
- 系统进入深度睡眠模式时,如果设置了下降沿触发,或上升沿触发,或两者兼而有之,可能也会收到错误的LVD中断。要解决这个问题,可以在进入深度睡眠模式前禁用该触发设置,退出深度睡眠模式后重新启用触发设置。
LVD 驱动 (PSoC™ 6 PDL API 参考指南章节之一)文档中提供了管理LVD模块的一系列API 。
下列为配置LVD模块的节选代码,适用于:
- PSoC™ 6 设备
- 电压阈值设为2.7v,当供电电池电压低于或高于阈值时,产生中断
/* LVD interrupt configuration */
const cy_stc_sysint_t LVD_interrupt_cfg =
{
.intrsrc=srss_interrupt_IRQn,
.intrPriority = LVD_INTERRUPT_PRIORITY
};
/*******************************************************************************
* Function Name: LVD_Init
********************************************************************************
* Summary:
* This function initializes and enables the LVD block by:
* 1. Setting the LVD threshold.
* 2. Setting the LVD Interrupt Configuration
* 3. Initializing and enabling the LVD interrupt
*
*******************************************************************************/
void LVD_Init()
{
/* Disable LVD interrupts */
Cy_LVD_ClearInterruptMask();
/* Set the threshold value for monitoring the VDDD voltage */
Cy_LVD_SetThreshold(CY_LVD_THRESHOLD_2_7_V);
/* Set configuration for LVD interrupt */
Cy_LVD_SetInterruptConfig(CY_LVD_INTR_BOTH);
/* Enable the LVD Block */
Cy_LVD_Enable();
/* Provide delay to avoid false interrupt detection */
Cy_SysLib_DelayUs(20U);
/* Clear any false interrupt */
Cy_LVD_ClearInterrupt();
/* Initialize the LVD interrupt */
(void)Cy_SysInt_Init(&LVD_interrupt_cfg, LVD_interrupt_handler);
/* Enables LVD interrupts */
Cy_LVD_SetInterruptMask();
NVIC_EnableIRQ(LVD_interrupt_cfg.intrSrc);
}
/* Interrupt Handler */
void LVD_interrupt_handler()
{
/*Do the necessary processing if the voltage drops below the set threshold */
/* Clear the interrupt */
Cy_LVD_ClearInterrupt();
}
Labels
Rate this article: