Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC 4100S AMUX の 実際の ON 抵抗はどのくらいですか? - KBA227511- Community Translated (JA)

PSoC 4100S AMUX の 実際の ON 抵抗はどのくらいですか? - KBA227511- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by MoTa_728816          Version: **

Translation - English: What is the Actual ON Resistance of AMUX for PSoC 4100S? - KBA227511

質問:

PSoC 4100S の AMUX で、PSOC Creator の Analog Device Editor  が 2点間 (ワイヤーやスイッチではない、ピン間もしくはピンとコンポーネント間)の抵抗を表示してくれますが、実際の ON 抵抗はどのくらいになるのでしょうか?

回答:

PSoC 4100S  AMUX の抵抗を下記の表に示します。

最少 [Ω]

標準 [Ω]

最大 [Ω]

R_MUX_1

127.71

221.96

228.19

R_MUX_2

108.50

441.45

458.87

ここで、

R_MUX_1 = CSD レンジの AMUX スイッチの抵抗

R_MUX_2 = 一般レンジの AMUX スイッチの抵抗

0 件の賞賛
117 件の閲覧回数
寄稿者