Employee
May 07, 2020
03:45 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
May 07, 2020
03:45 AM
PSoC 4000 VDDIO と VDDD 電源が異なる電圧時の動作 - KBA229037 - Community Translated (JA)
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
質問:
PSoC 4000 は VDDIO と VDDD 電源電圧が異なっている場合でも正常に動作しますか?
回答:
はい。16ピン QFN パッケージに存在する VDDIO ピンは、以下のピンに別電圧のドメインを提供します: P3.0, P3.1, P3.2, その中で P3.0 と P3.1 は I2C のピンとしても使用可能です;その為、このチップは電源電圧と異なる電圧動作の I2C システムと通信することが可能です。(ただし VDDIO ≦ VDD)。
回路例:
参考文献:
Rate this article: