cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC® 4 CapSense® のデータを EZI2C を使用して出力する方法 - KBA224576- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC® 4 CapSense® のデータを EZI2C を使用して出力する方法 - KBA224576- Community Translated (JA)

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

質問:

PSoC® 4 CapSense® のデータを EZI2C を使用して I2C マスタに出力するのにはどうしたら良いですか?

回答:

CapSensor Tuner ールを使っていないときには、以下の手順で EZI2C を使用して CapSense のデータを I2C マスタに出力してください:

1. 独自の I2C ータバッファを定義してください。バッファのタイプは配列でも構造体でも結構です

2. バッファ内のそれぞれのシフトレジスタが CapSense パラメータのそれぞれのレジスタにロードされるようにパラメータを定義します

3. 下記の API を使用して I2C のデータバッファが I2C マスタからプライマリスレーブアドレスリクエストで参照できるように設定します

void [SCB_Instance_Name]_EzI2CSetBuffer1(uint32 bufSize, uint32 rwBoundary, volatile uint8 * buffer)

4. 実行時にファームウェアで CapSense データを I2C データバッファにロードします

添付のプロジェクトは2つの CapSense ボタンの raw count, diff count, baseline, modulator IDAC, compensation IDAC および センサの ON/OFF 状態を EZI2C を使用して出力します。

添付の Bridge Control Panel のテストスクリプトも使用可能です。詳細は Cypress 営業、または技術サポートまでお問合せください

参考文献

PSoC 4 Capacitive Sensing (CapSense®)

PSoC 4 Serial Communication Block (SCB)

Attachments
0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jun 15, 2020 03:07 AM
Updated by:
 
Contributors