Employee
Jul 03, 2020
03:43 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 03, 2020
03:43 AM
PSoC 4 BLE回路図デザインの考慮事項 - KBA224925 - Community Translated (JA)
Community Translated by HiOm_1802421 Version: **
Translation - English: PSoC 4 BLE Schematic Design Considerations - KBA224925
- 適切なECOとWCOを選択してください。ECOとWCOの選択とデザインの詳細についてはAN95089を参照してください。
- VCCDとGNDの間に1-uFのキャパシタを接続します。
- PSoC 4 BLEには、SPIまたはI2CまたはUARTとして使用できる2つのSCBがあり、各SCBは決められたピンへの3つの組み合わせに配線できます。従って、SCB0またはSCB1に複数の機能を割り当てないでください。例えば、I2Cなどの通信機能がSCB0のピンに配線されている場合、UART等の別の通信機能をSCB1に割り当てます。ピン接続の詳細については、データシートを参照してください。
- UDBピンはポート0、ポート1、またはポート3に割り当てます。ポート4およびポート5はUDB機能の信号の接続をサポートしていません。
- ポート3はSAR ADCへ直接接続するため、ADCピンはポート3に割り当てます。
- オペアンプのピン割り当てには、PSoC Creatorのアナログルーティングを使用します。アナログルーティングの詳細については、Analog Routing Rules in PSoC 4 BLE – KBA95947を参照してください。
- ピン割り当てを確認するには、PSoC Creatorでプロジェクトをビルドし、プロジェクトが正常にビルドされることを確認します。
Rate this article: