Attachments are accessible only for community members.
PSoC-4器件中PWM到不同管脚的路由输出 – KBA226885 (ZH)
Employee
九月 23, 2020
11:21 PM
Author: LinglingG_46
Version: **
Question:
问题:
如何将PWM的输出路由到PSoC 4设备中的不同引脚?
答案:
有两种方法可以将PWM输出更改为非专用引脚。这些方法仅适用于具有资源通用数字块(UDB)或智能I/O(Smart I/O)的设备。
方法1:使用总线将mux选择信号连接到控制寄存器,然后使用控制寄存器来选择复用器的输入。
方法2:使用智能I/O组件将固定功能外围设备路由到同一端口上的非专用管脚。输出可以通过智能I/O组件中的一个LUT进行路由。
控制方法1的项目硬件连接示意图:
例如,使用控制寄存器将PWM输出路由到四个引脚:P0.2、P0.4、P0.6和P0.7。
控制方法2的项目硬件连接示意图:
例如,使用智能I/O将PWM输出路由到端口3。
这两种方法的测试项目可以在这篇知识库文章中找到。
为该文章评分: