PSoC 3/5LP SPI-DMA の 16-bit オペレーション - KBA223730 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
Translation - English: PSoC 3/5LP SPI-DMA 16-bit Operation – KBA223730
質問:
PSoC® 3/5LP で 16-bit データの送受信を DMA で行うのにはどのようにしたら良いですか?
回答:
手始めに PSoC Creator の サンプルコード SPI Master with DMA と SPI Slave with DMA を使用してください。
PSoC Creator で、メニューから File > Code Example を選択します。図 1 のように Filer by のキーワードに “DMA” を指定することで関連するサンプルコードを検索することも可能です。PSoC 5LP と同様に PSoC 3 でも同じサンプルコードが用意されています。
図 1. PSoC Creator SPI-DMA サンプルコード
サンプルコードではデータビットは 8-bits になっています。以下の手順に従って、SPI を 16-bit 転送モードに変更してください。
1. SPI のデータ長を 8 から 16 に変更する。図 2 参照
図 2. SPI Master のデータ長の設定
2. DMA のバースト長を1 バイトから 2 バイトに変更します。 main.c の 37 行目へ移動してください。既にある行を下記のように修正してください。
#define DMA_TX_BYTES_PER_BURST (2u)
同様にして、すべての DMA チャネルのバースト長を変更してください。
3. 下記の定義を SPI TX と SPI RX にそれぞれ適用してください。
main.c line 145
CyDmaTdSetAddress(txTD, LO16((uint32)txBuffer), LO16((uint32) SPIM_BSPIM_sR16_Dp_u0__16BIT_F0_REG));
main.c line 179
CyDmaTdSetAddress(rxTD, LO16((uint32) SPIM_BSPIM_sR16_Dp_u0__16BIT_F1_REG), LO16((uint32)rxBuffer));
SPIM コンポーネントで提供されているポインタ定義は 16-bit オペレーションと互換性がありません。そのため、正常なオペレーションを行わせるためにはこれらのレジスタ定義を使用する必要があります。 SPIS_Example プロジェクトについても、このコードスニペットで SPIM コンポーネントに使用したものと同様に適切なポインタを使用してください。