Employee
Aug 10, 2020
02:48 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Aug 10, 2020
02:48 AM
PSoC®1とSPI EEPROMのインターフェース – KBA221411 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: Interfacing PSoC® 1 to an SPI EEPROM – KBA221411
質問:
PSoC®1を外部SPI EEPROMにインターフェースするにはどうすればよろしいでしょうか?
回答:
添付のプロジェクトは、PSoC® 1 が外部SPI EEPROMおよびATMEL AT25080Aデバイスにどのようにインターフェースされるかを示しています。プロジェクトでは、PSoCはSPIマスター(SPIM)ユーザーモジュールを使用して外部SPI EEPROMと通信します。位置0から31までの32バイトのアレイがEEPROMに書き込まれ、同じアレイがEEPROMから読み取られます。読み取られた最初の8バイトがLCDに表示されます。
添付のドキュメントには、ユーザーモジュール、その配置、ユーザーモジュールのパラメーター設定、グローバルリソース設定、およびハードウェア接続に関する完全な情報が記載されています。また、プロジェクトの動作に関する詳細な説明も提供します。
次のリンクからドキュメントとプロジェクトファイルをダウンロードします。
- サイプレスドキュメント:PSoC1とSPI EEPROMのインターフェース(AT25080A)
- Atmelドキュメント:PSoC1とSPI EEPROM(AT25080A)のインターフェース
- プロジェクト:PSoC1とSPI EEPROM(AT25080A)のインターフェース
Rate this article: