Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PDコンプライアンステストに関するFAQ - KBA29887 - Community Translated (JA)

PDコンプライアンステストに関するFAQ - KBA29887 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

PDコンプライアンステストに関するFAQ - KBA29887 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161          Version: **

Translation - English:  PD COMPLIANCE TEST FAQS - KBA29887

質問:
PDコンプライアンステストに合格することの利点は何ですか?
回答:USB-IFのコンプライアンスプログラムは、複数のテスト仕様とテストIDTID)を使用して、製品の評価に使用されるテスト基準を追跡および定義します。このレベルの許容範囲に合格した製品は、USB-IF認定を受けており、インテグレーターのリストに追加され、USB-IFロゴのライセンスを取得する権利があります。

質問:サイプレス製品はUSB-IFによって認定されているため、製品のコンプライアンステストを行う必要がありますか?
回答:
はい。すべてのサイプレス製品は、サイプレスの公式デモによるコンプライアンステストに合格しています。TIDを持つチップを使用すると、製品がコンプライアンステストに合格することが保証され、サイプレスは製品のコンプライアンステストをサポートします。

質問:製品がテストに合格するまでにどのくらい時間がかかりますか?
回答:
テストの成否にもよりますが、少なくとも1週間かかる場合があります。

質問:
コンプライアンステストはどこで行えますか?
回答:
PDコンプライアンステストは、USB Platform InteroperabilityLabおよびUSB-IF認定の独立したテストラボ利用できます

質問:
PDコンプライアンステストの内容は何ですか?
回答:
PDコンプライアンステストの詳細な仕様については、ここをクリックしてしてください。
PDコンプライアンステストの詳細については、USB-IFWebサイトにアクセスしてください。

0 Likes
104 Views
Contributors