- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
OPTIGA™ Trust M: オブジェクトのメタデータ – KBA235408
Translated by: keni_4440091
Original KBA: OPTIGA™ Trust M: Metadata of an Object – KBA235408
Version: **
OPTIGA™ Trust Mは、ユーザー関連の多数の鍵およびデータオブジェクトを提供します。各々の鍵またはデータオブジェクトは、その固有のオブジェクト識別子(OID)によって識別され、各オブジェクトは、メタデータと結びついています。メタデータは、色々な構成のタグ長値(TLV)オブジェクトを介して表現されます。図1は、メタデータで定義されるオブジェクトの利用可能なタグ、およびアクセス条件を示しています。各タグの概要は、以下に示しています
表1 データおよび鍵オブジェクトに結びついているメタデータ
タグ |
構造体定義 |
実行 |
読み出し |
変更 |
0x20 |
メタデータで構築されたTLVオブジェクト |
N.A. |
N.A. |
常時 |
0xC0 |
データまたは鍵オブジェクトのライフサイクル状態(LcsO) |
N.A. |
常時 |
常時 |
0xC1 |
バージョン情報 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xC4 |
データおよび鍵オブジェクトの最大サイズ |
N.A. |
NEV |
常時 |
0xC5 |
データオブジェクトの使用サイズ |
N.A. |
自動 |
常時 |
0xD0 |
アクセス条件記述子の変更 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xD1 |
アクセス条件記述子の読み出し |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xD3 |
アクセス条件記述子の実行 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xD8 |
メタデータ更新記述子 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xE0 |
鍵コンテナに関連付けられたアルゴリズム |
N.A. |
自動 |
常時 |
0xE1 |
鍵コンテナに関連付けられた鍵の使用方法 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xE8 |
データオブジェクト対応 |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0xF0 |
(工場出荷時)リセットタイプ |
N.A. |
LcsO<op |
常時 |
0x20:
これは、メタデータの開始を示しています。
0xC0:
これは、オブジェクトのライフサイクルの状態を示しています。表2で示すように、4つの主要な状態は、ライフサイクルの柔軟な制御をサポートします。4つの主要な状態は、低い値から高い値に、1方向のみに進みます。例えば、初期状態(in)から動作状態(op)へ。その逆はなし。
見なされるデータオブジェクトのアクセス条件は、動作可能(op)として見なされ、LcsOがない場合は変更できません。
表2 ライフサイクル状態
値 |
概要 |
00000001 |
生成 |
00000011 |
初期 |
00000111 |
動作可能 |
00001111 |
終了 |
0xC1:
これは、データまたは鍵オブジェクトのバージョン情報を示しています。15ビットは、バージョンを示し、MSBビットはオブジェクトが有効かどうかを示しています。例えば、オブジェクトはMSB = 1の時に無効で、MSB = 0の時に有効です。デフォルトバージョンは、バージョンタグがない場合に0x0000です。
0xC4:
これは、データオブジェクトの使用されたサイズを示しています。使用された長さは、オブジェクトデータが変更されると常に自動的に更新されます。使用されたサイズ(タグ 0xC5)がない場合、使用されたサイズは最大です。
0xD0:
これは、オブジェクト内のデータを変更できる条件を示しています。一体性のある保護された更新の間、マニュフェストのメタデータに関連した署名は、対応する公開鍵を保存するアドレス指定されたトラストアンカーを使用して検証される必要があります。信頼性が保護された更新の間、マニュフェストはAESを使用して復号化されます。
整合性および機密性の両方を伴って保護された更新の間、アクセス条件は、AND演算子を使用して結合されます。例えば、以下のように表すことができます:
タグ |
長さ |
値 |
||||||
0xD0 |
0x07 |
0x20 |
0xF1 |
0xD0 |
0xFD |
0x21 |
0xE0 |
0xE8 |
|
|
機密性 |
共有された機密 |
AND |
整合性 |
公開鍵認証 |
0xD1:
これは、オブジェクトのデータを読み取ることができる場合の条件を示しています。
0xD3:
これは、オブジェクトの署名検証や署名生成などの動作が実行できる場合の条件を示しています。
0xD8:
このタグは、メタデータの更新が許可された場合の条件を定義します。例えば、以下の表で表すことができます:
タグ |
長さ |
値 |
||
0xD8 |
0x03 |
0x21 |
0xE0 |
0xE8 |
|
|
整合性 |
公開鍵認証 |
オブジェクトメタデータの更新の間、メタデータ更新で関連した署名は、アドレス指定されたトラストアンカーを使用して検証される必要があります。例えば、0xE0E8および関連した(工場出荷時)リセットタイプは、メタデータが新しく設定される前に適用されます。
現状のメタデータによって(工場工場出荷時)リセット無しタイプが指定されている場合、更新は失敗します。
0xE0:
このタグは、OPTIGA™ Trust Mによってサポートされるアルゴリズム識別子を示します。サポートされる異なるアルゴリズム識別子を表3に示します。
表3 アルゴリズム識別子
値 |
概要 |
0x03 |
NIST P256曲線の楕円曲線鍵 |
0x04 |
NIST P384曲線の楕円曲線鍵 |
0x05 |
NIST P521曲線の楕円曲線鍵 |
0x13 |
Brainpool P256 r1曲線の楕円曲線鍵 |
0x15 |
Brainpool P384 r1曲線の楕円曲線鍵 |
0x16 |
Brainpool P521r1曲線の楕円曲線鍵 |
0x41 |
RSA鍵1024ビット指数形式 |
0x42 |
RSA鍵2048ビット指数形式 |
0x81 |
128ビットのAES鍵 |
0x82 |
192ビットのAES鍵 |
0x83 |
256ビットのAES鍵 |
0xE2 |
SHA 256 |
0xE1:
このタグは、OPTIGA™TrustMによってサポートされている異なる鍵の使用法を指定します。OPTIGA™TrustMによってサポートされている鍵の使用法識別子を表4に示します。
表4 鍵の使用法識別子
値 |
概要 |
0x01 |
認証 |
0x02 |
暗号化、復号化、鍵転送 |
0x10 |
署名計算 / 検証 |
0x20 |
鍵承認 |
0xE8:
このタグは、データオブジェクトタイプを指定します。異なるデータオブジェクトタイプおよび対応する値は、表5に示されます。
表5 データオブジェクトタイプ
値 |
概要 |
0x00 |
バイト文字列データオブジェクトタイプは、オフセットと長さでアドレス指定される一連のバイトで表されます。 |
0x01 |
アップカウンタデータ型は、現在の値を増やすことしかできないカウンターと、カウンターを終了する閾値を実装します |
0x11 |
トラストアンカーデータ型には、信頼のルートを必要とするさまざまなコマンドで使用される単一のX.509証明書が含まれています。 |
0x12 |
デバイスIDデータ型には、単一のX.509証明書またはTLSなどの証明書のチェーン、およびエンドデバイスの暗号化IDを保証するために発行されたUSB-TypeCが含まれます。 |
0x21 |
事前共有機密には、FW復号化など、さまざまな目的で事前共有機密を構成するバイナリデータ文字列が含まれています。 |
0x22 |
プラットフォームバインディングには、プラットフォームバインディングの事前共有機密を構成するバイナリデータ文字列が含まれています。たとえば、OPTIGA™シールド接続に使用されます。 |
0x23 |
保護された更新機密には、データまたはキーオブジェクトの機密保護された更新のための事前共有機密を構成するバイナリデータ文字列が含まれています。ホスティングデータオブジェクトの最大長が長くても、最大長は64バイトに制限されます。 |
0x31 |
承認リファレンスには、外部エンティティの承認を検証するための参照値を構成するバイナリデータ文字列が含まれています。 |
0xF0:
このタグは、メタデータを更新した場合に、オブジェクトデータに何が起こるかを定義します。ソリューションリファレンスマニュアルの表75に、メタデータ更新識別子の異なる値が示されています。
よく使われる推論を伴うアクセス条件のメタデータサンプルを以下の表に示します:
タグ |
条件 |
推論 |
0x20, 0x11 |
TL メタデータTLV-オブジェクト |
メタデータオブジェクトの開始 |
0xC0, 0x01, 0x03 |
TLV LcsO = in |
オブジェクトのライフサイクルステータスは初期化状態です |
0xC4, 0x01, 0x8C |
TLV 最大サイズ = 140 |
オブジェクトが使用できる最大サイズは140バイトです |
0xC5, 0x01, 0x0A |
TLV 使用サイズ = 10 |
占有サイズは10バイトです |
0xD1, 0x01, 0x00 |
TLV 読み出し= ALW |
オブジェクト内のデータの読み出しは、常に |
0xD0, 0x03, 0xE1, 0xFC, 0x07 |
TLV 変更= LcsO < op |
LcsOが7未満の場合のみ、オブジェクトへの書き込みが可能です |
注: いずれのアクセス条件もない場合、みなしアクセス条件はNEV(Never)として定義されます。