- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
NX2LPプログラミングユーティリティのよくある質問 - KBA212799 - Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: NX2LP Programming Utility Frequently Asked Questions - KBA212799
質問1:NANDフラッシュデバイスの詳細はどのようにプログラミングユーティリティに保存されますか?
回答:NX2LPプログラミングユーティリティは、インストールディレクトリーに関連する2つのファイルに、NX2LPコントローラーと互換性があるNANDフラッシュデバイスの詳細を保存します:
- NandParts.xml – このファイルはプログラミングユーティリティによって見つけられるデバイスを含んでいます。
- OtherParts.xml – このファイルはプログラミングユーティリティに手動で付け加えるデバイスを含んでいます。
CY3686 EZ-USB NX2LP-Flex開発キットがPCに接続され、プログラミングユーティリティが開始されると、ユーティリティは互換性のあるデバイスを検出するためにこれらのファイルを検索します。キット内にあるNANDフラッシュデバイスがこれらの2つのファイルの中で見つからない場合、ユーティリティはNANDパーツの追加を行います。
質問2:NX2LPプログラミングユーティリティを使用してNANDフラッシュにプログラミングすることができる16進ファイルの最大サイズは何ですか?
回答:NX2LPの内部RAMバウンダリであるサイズ(0x0000 – 0x3FFFF)16 KB。
質問3:default.nx2ファイルの内容は何ですか?
回答: default.nx2ファイルはNX2LPコードをビルドする異なった16進ファイルをパッケージしています。インストーラーからのdefault.nx2ファイルは、512バイトのページNANDフラッシュチップおよび2K-ページNANDフラッシュチップを一緒にした16進ファイルを含んでいます。デバイスをプログラミングする場合、プログラミングユーティリティはNANDフラッシュデバイスのページサイズに基づく16進ファイルを選択します。
DVKソフトウェアインストレーションの\binフォルダで利用可能なbuildnx2アプリケーションを使用して独自の.nx2ファイルをビルドすることができます。NX2は現在512-バイト、2K-バイトおよび4K-バイトページサイズのインターフェースをサポートします。
質問4:NandMfg.exeユーティリティがフリーズし、“デバイスを識別しています…”というステータスが表示されるのはいつですか?
回答: これはプログラミングユーティリティのNANDフラッシュデバイスルックアップテーブルにあるパラメータが正しくない場合に起こります。NANDフラッシュデバイスパラメータを追加するか変更するかのどちらかが必要です。
質問5:どうやってNANDフラッシュデバイスを追加しますか?
回答:
- キットをPCに接続します。
- プログラミングユーティリティを開きます。「新しいNANDパートを追加」ダイアログが表示されます。
- 追加した新しいNANDパートダイアログで、新しいNANDフラッシュデバイスのパラメータを入力します。
- Saveをクリックします。
質問6:どうやってNANDフラッシュデバイスを変更しますか?
回答:
- NX2LPプログラミングユーティリティインストレーションの<install directory>\CY3686 NX2LP-FLEX DVK\<ver>\MfgTool\ folderフォルダに移動します。
- OtherParts.xmlファイルで右クリックし、Open with WordPadを選択します。
- ワードパッドで開いたファイルで、修正したいNANDフラッシュパートエントリを削除します。
- OtherParts.xmlファイルを保存します。
- NX2LPボードをリセットします。
- NX2LPプログラミングユーティリティを開きます。フラッシュデバイスルックアップテーブルにないNANDフラッシュデバイスを、プログラミングユーティリティが今、検出するようになったため、「新しいNANDパートを追加」ダイアログが表示されます。
- デバイスのパラメータを入力し、Saveをクリックします。