- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
ModusToolbox v2.0/2.1からv2.2へのアプリケーションの移行 - KBA231080 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Note:古いバージョンのModusToolbox®(v1.1)用に作成されたアプリケーションを移行する場合は、ModusToolbox v1.1からv2.xへの移行- KBA229043をご参照願います。
ModusToolbox 2.2は、ツールのv2.0/2.1を使用して作成されたアプリケーションを完全にサポートしています。つまり、既存のアプリケーションをv2.2ツールとコンフィギュレーターで使用でき、アプリケーションを変更する必要はありません。ボードサポートパッケージ(BSP)やライブラリなどのアプリケーションの依存関係も、ModusToolbox 2.2でサポートされる最新の利用可能なバージョンに更新できます。
ModusToolbox 2.2リリース以降、MTBフローと呼ばれる、アプリケーションを構造化する新しい方法が開発されました。このフローを使用すると、アプリケーションはBSPおよびライブラリを共有できます。必要に応じて、異なるアプリケーションが同じBSP /ライブラリの異なるバージョンを使用できます。リソースを共有すると、コンピューター上のファイルの数が減り、その後のアプリケーション作成時間が短縮されます。共有BSP、ライブラリ、バージョンは、デフォルトではアプリケーションディレクトリに隣接する新しいmtb_sharedディレクトリにあります。共有BSPまたはライブラリを簡単に切り替えて、特定のアプリケーションのローカルにしたり、共有に戻したりできます。詳細については、「ライブラリマネージャーユーザーガイド」の「MTBフロー」セクションをご参照願います。
将来的には、ほとんどのサンプルアプリケーションは新しいMTBフローを使用します。以前のフロー(現在はLIBフロー)を使用するアプリケーションは、通常、BSPとライブラリを共有しません。アプリケーションをMTBフローに移行して、ライブラリの共有などの新機能を活用できます。
既存のアプリケーションをMTBフローに移行する最も簡単な方法は、最も近いModusToolbox 2.2アプリケーションから開始し、ソースコードを次のポートに移植することです。
1. Project Creator(v1.2)またはEclipse IDE for ModusToolbox v2.2を使用して、類似のBSPおよびコード例を使用して新しいアプリケーションを作成します。検索フィールドで「mtb-flow」キーワードを使用して、MTBフローと互換性のあるアプリケーションを表示します。
2.ライブラリマネージャー(v1.2)を使用して、必要なライブラリを追加します。
選択したライブラリを共有フォルダ(チェックされている場合)またはアプリケーションのローカルフォルダ(チェックされていない場合)に配置するために使用できる新しい[ Shared ]チェックボックスが利用可能であることに注意してください。「Shared 」チェックボックスが存在することは、アプリケーションがMTBフローを使用することを示します。
3. デフォルトが希望どおりでない場合は、ライブラリのバージョンを選択します。MTBフローと互換性のあるバージョンのみが表示されます。すべてのライブラリを選択したら、[Update]ボタンをクリックします。
Note: MTBフローを使用し、PSoC 6 BSPをターゲットとするアプリケーションは、BSPバージョン2.0.0以降(最新の2.Xリリース)を使用する必要があります。PSoC 6 BSP v2.Xはv1.Xリリースのメジャーアップデートであり、下位互換性はありません。
4.ソースコードとアプリケーション構成を古いアプリケーションから新しいアプリケーションにコピーします。
これでアプリケーションの移行が完了しました。
次のセクションでは、理解を深めるために、LIBフローと比較して、MTBフローをサポートするアプリケーションの構造と内容の変更について説明します。上記の手順に従った場合、これらの変更は、MTBフローに既に更新されているコード例からModusToolbox 2.2ツールを使用してプロジェクト作成の一部として既に行われています。
Makefile
1. PSoC 6アプリケーションの場合、以下の変数を削除する必要があります:
# Relative path to the "base" library. It provides the core makefile build infrastructure.
CY_BASELIB_PATH=libs/psoc6make
アプリケーションがMTBフローを使用していると検出されるには、アプリケーションのmakefileにCY_GETLIBS_SHARED_NAMEおよびCY_GETLIBS_SHARED_PATH make変数が含まれている必要があります。これらの変数は、すべてのBSPおよびライブラリのソースコードが配置される共有ディレクトリの名前と場所を定義します。以下に示す値では、デフォルトでライブラリがmtb_sharedフォルダに配置されます。また、デフォルトでは、この共有ディレクトリは同じアプリケーションルートパス内のアプリケーションディレクトリに隣接して配置されます。ModusToolboxビルドシステムとmake変数の詳細については、ModusToolboxユーザーガイドをご参照願います。
# Relative path to the shared repo location.
CY_GETLIBS_SHARED_PATH=../
# Directory name of the shared repo location.
CY_GETLIBS_SHARED_NAME=mtb_shared
2.複数の依存プロジェクトで構成されるアプリケーション(たとえば、デュアルCPUアプリケーション)の場合、いくつかの追加の変更が必要です。
a. 通常、各依存プロジェクトは、アプリケーションフォルダー内の独自のフォルダー内にあります。CY_GETLIBS_SHARED_PATHの他のアプリケーションとライブラリを共有するために必要なの場合、変数は、依存プロジェクトフォルダに対して最大2つのレベルを指している必要があります:
CY_GETLIBS_SHARED_PATH=../../
b. 次の変数が存在する場合は削除します。
# Link to the library folder
CY_EXTAPP_PATH=../shared/libs
# Link to the devicesupport.xml file
CY_DEVICESUPPORT_PATH=$(CY_EXTAPP_PATH)/psoc6pdl
# Get the absolute address where the Makefile is located
mkfile_path := $(abspath $(lastword $(MAKEFILE_LIST)))
mkfile_dir := $(dir $(mkfile_path))
# Set path to the shared folders
CY_GETLIBS_PATH=$(mkfile_dir)/$(CY_EXTAPP_PATH)
c. 次の行をプライマリプロジェクトのメイクファイルに追加します。これにより、プライマリプロジェクトでmake getlibsを実行して、セカンダリプロジェクトでgetlibsを自動的に呼び出すことができます。<secondary_project_name>をセカンダリプロジェクトのフォルダ名に置き換えます。
getlibs : getlibs_secondary
getlibs_secondary:
$(MAKE) -C ../<secondary_project_name>/ $(MAKECMDGOALS)
CYIGNOREファイル
アプリケーションは、.cyignoreファイルを使用して、ビルドプロセスからコードファイルまたはディレクトリを除外できます。
既存のアプリケーションにcyignoreファイルの標準ライブラリへのパスが含まれている場合は、これらのパスを対応するSEARCH_ <ライブラリ名>変数に置き換えます。
たとえば、「libs/psoc6cm0p」を$(SEARCH_psoc6cm0p)に置き換えます。
SEARCH_ <ライブラリ名>変数の値は、make getlibsの実行の一部として自動生成され、アプリケーションのlibsフォルダのmtb.mkファイルで利用できます。
Note:以下のライブラリ名が変更されました。示された新しい名前を使用してください:
旧名 | 新しい名前 | SEARCH変数 |
psoc6pdl | mtb-pdl-cat1 | $(SEARCH_mtb-pdl-cat1) |
psoc6hal | mtb-things-cat1 | $(SEARCH_mtb-hal-cat1) |
psoc6make | recipe-make-cat1a | $(SEARCH_recipe-make-cat1a) |
.mtbファイル
これらのファイルは、関連するBSP/ライブラリに関する情報を提供します。各.mtbファイルには以下が含まれます。
- GitHubなど、コンピューターからアクセス可能なgitリポジトリーへのURL。
- 必要なライブラリのバージョンを示すgitコミットハッシュまたはタグ。
- ライブラリを保存する場所へのパス。
.mtb:ファイルには、<URI>#<COMMIT>#<LOCATION>というの形式の文字列が含まれています。例えば、
変数$$ ASSET_REPO $$はCY_GETLIBS_SHARED_PATH / CY_GETLIBS_SHARED_NAMEで定義されたパスを指しているため、デフォルト値は../mtb_sharedです。
ライブラリを共有ではなくアプリケーションに対してローカルにしたい場合は、$$ ASSET_REPO $$の代わりに$$ LOCAL $$を使用します。
.mtbファイルを作成するには、2つの方法があります。
1.ライブラリマネージャーの使用(BSP /ライブラリがサイプレスによって提供されているか、カスタムマニフェストファイルにある場合に該当):
- ライブラリマネージャーを開き、アプリケーションディレクトリに移動します。
- Shared列の下のチェックボックスを使用して、BSP /ライブラリを共有するかローカルにするかを指定し、Version 列からバージョンを選択します。
- [Update ]ボタンをクリックして、変更を適用します。
選択したライブラリの.mtbファイルがアプリケーションのdepsフォルダに作成されます。
2. 既存のアプリケーションのdepsフォルダにある.libファイルを編集して、手動で.mtbファイルを作成します。.mtbファイルのコンテンツが正しい形式に従っていることを確認し、ファイル拡張子を.mtbに変更します。
Note:アプリケーションには、依存関係を宣言するために.libファイルまたは.mtbファイルのいずれかを含めることができますが、両方を含めることはできません。.mtbファイルが発見された場合、make getlibsのプロセスで.libファイルは無視されます。
Note:ライブラリがマニフェストファイルにない場合、ライブラリマネージャーには表示されないため、手動で管理する必要があります。詳細については、ライブラリマネージャーユーザーガイドの手動ライブラリ管理セクションをご参照願います。