Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ModusToolbox で PSoC 6 MCU をデバッグする - KBA224621 - Community Translated (JA)

ModusToolbox で PSoC 6 MCU をデバッグする - KBA224621 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

このドキュメントは ModusToolbox IDE v1.1 対象としています。 ヴァージョン 1.0 ではユーザーインターフェース及び作業フローが異なります。 このドキュメントの旧ヴァージョンを参照するためには、コミュニティにログインしてください。その後

 1. ドキュメントの右上にあるヴァージョン識別子をクリックします

 2. 表示される比較ウィンドウの左側で、参照したいヴァージョンを選択してください。右側に表示される差分については無視していただけます

ModusToolbox v1.0 用のドキュメントはヴァージョン 7 をご参照ください

---

質問: ModusToolbox™ IDE PSoC 6 のデバッグセッションを起動するのにはどうしたら良いのですか?

回答:

 1. Project Explorer から プロジェクトを選択してください

 2. Quick Panel Launches セクションまでスクロールしてください

 3. Debug 設定をクリックしてください。

他のデバッグプロセスが実行中ではないことを確認してください

pastedImage_1.png

---

ModusToolbox IED のメニューとユーザーインターフース (UI) を使用してデバッグを行うことも可能です。

 1. debug 設定を選択します

  メニューから Run > Debug Configurations... を選択します。表示されるDebug Configurations ダイアログの左側で GDB OpenOCD Debugging (または GDB SEGGER J-Link Debugging) を展開します。

  Debug 設定を選択します。同様に消去 (erase) プログラム (program: デバッグ無しで実行形を起動します) を行うことも可能です。

 2. Debug をクリックします。実行は選択された CPU main() 関数の最初の行で停止します

これでコードのデバッグを開始していただけます

pastedImage_0.png

0 件の賞賛
342 件の閲覧回数
寄稿者