- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Liunx におけるAP-STAのコンカレント動作の設定方法について - KBA229128 - Community Translated (JA)
Community Translated by KoSa_1909416 Version: **
Translation - English: Setting Up Concurrent APSTA in Linux - KBA229128
質問:
LinuxベースのWLANチップでコンカレントにAPSTAを設定するにはどうすればよいですか?
回答:
LinuxベースのシステムがホストのWLANチップに対して、コンカレント動作でアクセスポイント(AP)とSTA(ステーション)を設定するには、
APSTAの設定手順に進む前に、前提条件としてリストされている以下のユーティリティとドライバーをインストールする必要があります 。
・サイプレス開発者コミュニティにある最新のFMACドライバーとファームウェア:
場所は次のリンクをたどってください。
https://community.cypress.com/docs/DOC-17441
・iw ユーティリティ :https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/documentation/iw
・wpa_supplicant と wpa_cli:(サプリカントを設定するには、次のリンクをたどってください)
https://community.cypress.com/community/linux/blog/2018/03/06/supplicant-in-linux
・hostapd :(デーモンを設定するには、次のリンクをたどってください)
https://community.cypress.com/community/linux/blog/2017/12/13/setting-up-hostapd-in-linux
LinuxベースのWLANチップにAPSTAをインストールするには、次の手順に従います。
1. STAを接続するAPの接続情報を使用してwpa_supplicantデーモンを構成します。
その為、wpa_suplicant.conf ファイルを変更します。
>>>vi /etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
update_config=1
network={
ssid=<YourSSID> #APのssid
psk=<YourPassphrase> #APのパスワード
2.セットアップするAPの情報に基づいてhostapdデーモンを構成します。
>>> vi /etc/hostapd.conf
interface=wlan1
channel=11
ssid=<Router-Name>
wpa=1
wpa_passphrase=<Passphrase>
#上記はhostapd.confへの主な変更点です。
3.すでに実行されているwpa_supplicantデーモンを強制終了します。
>>>grep -aux | grep wpa_supplicant
>>>killall wpa_supplicant
4.サプリカントの既存のインターフェースを削除します。
>>>rm -rf /var/run/wpa_supplicant/wlan0
5. APのIPアドレスを設定し、nl80211ドライバーでwpa_supplicantを起動します。
>>>ifconfig wlan0 192.168.1.3
>>>wpa_supplicant -D nl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B &
6.ネットワークを有効にして、wpa_supplicantのクライアントアプリケーションを使用して接続のステータスを確認します。
>>>wpa_cli -p /var/run/wpa_supplicant -i wlan0 enable_network 0
>>>wpa_cli -p /var/run/wpa_supplicant -i wlan0 status
7. DHCPサーバーからIPを割り当ててもらうためDHCPクライアントを起動します。 AP / ルーターがサポートしている場合は、ifconfigを使用して静的IPを設定することもできます。
>>>udhcpc -i wlan0 up
8.構成ファイルと4ウェイハンドシェイク用のエントロピーバイナリを使用してhostapdデーモンを実行して、APを設定します。
>>>./hostapd /etc/hostapd.conf -e entropy.bin -B &