- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Linuxでの新しいSPI Flash Memoryのサポート - KBA220962 - Community Translated (JA)
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: New SPI Devices Under Linux – KBA220962
【質問】
Linuxでの新しいSPI Flash Memoryのサポートの追加方法
【回答】
Cypress SPI Flash Memoryのサポートには、m25p80.c、及び / または spi-nor.c(カーネル3.16以降の場合) の
MTD(Memory Technology Driver) が付属しています。
このドライバーは、デバイス固有のコマンドセット、つまり、物理デバイスと通信するために必要なプロトコル、または
言語を実装しています。
これには様々なベンダーの互換性のあるSPI Flash Memoryシリーズ全体のサポートが含まれています。
そのコードベースは搭載機能の増加とサポートされているデバイス数の増加に伴い、過去から継続してアップデートされています。
そのため、新しい製品を簡単に追加することができます。例えば、次のデバイスエントリはCypressの新しいSPI Flash Memoryの
S25FL-Lファミリに関して説明しています。
{ "s25fl064l", INFO (0x016017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
{ "s25fl128l", INFO (0x016018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
{ "s25fl256l", INFO (0x016019, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K) },
デバイスエントリの構造は簡単です。データセットは、一意の文字列、または 名前で始まり、
標準ID、及び 拡張デバイスID、バイト単位のセクターサイズ、セクタ数、そして最後にオプションのフラグが続きます。
上記のデータセット最後のSECT_4Kフラグはオプションであり、フラッシュファイスシステム(FFS) の環境定義等によって
全てのブロックセクターが消去単位サイズとして定義されているならば省略できます。