Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート - KBA218975 - Community Translated (JA)

LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート - KBA218975 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by KaKi_1384211        Version: **

Translation - English: S25FS-S Support Under Linux - KBA218975

【質問】

LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート追加方法

【回答】

Cypress S25FS-SファミリのSPI Flash Memoryは、8つの4KBサブセクターがセクター構成の上位、または下位に配置される

ハイブリッドセクターオプションを提供します。この4KBセクターで配置されているサブセクタ構成で、通常のセクター消去コマンドを

適用した場合、上位(Top)、または 下位(Bottom) に配置された4KBサブセクターは消去されません。

4KBサブセクター以外の通常のセクターのみが消去されます。

このようなハイブリッドセクターオプションはSPI Flash Memory用の標準Linux MTD(Memory Technology Driver) ではサポートされていません。

(新しいカーネルでは、drivers / mtd / devices / 25p80.c、及び drivers / mtd / spi-nor / spi-nor.c を参照してください。)

標準のLinux MTDは均一セクター構成のSPI Flash Memoryのみをサポートします。

ハイブリッドセクターオプションが不要で、コンフィグレーションレジスタでハイブリッドセクターオプションの項目が無効になっている場合は

標準のLinux MTDを使用できます。

4KBサブセクターの配置を必要とするアプリケーションの場合、Cypressから提供される対応のMTDを使用することができます。

Cypress CASEシステムのTechnical Supportへあなたのカーネルバージョンを連絡の上、対応するS25FS-SLinuxパッチを依頼してください。

0 件の賞賛
145 件の閲覧回数
寄稿者