Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

I2Cを介してMBR3 CapSense信号を監視する方法– KBA225809- Community Translated (JA)

I2Cを介してMBR3 CapSense信号を監視する方法– KBA225809- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins
Employee

I2Cを介してMBR3 CapSense信号を監視する方法– KBA225809- Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161 Expert     Version: *A

Translation - English: How to Monitor MBR3 CapSense Signal Through I2C – KBA225809

質問:

MBR3 CapSense®のrawカウント、ベースライン、および差分カウントを監視するにはどうすればよいですか?

回答:

PSoC® 4でのCapSenseとは異なり、MBR3デバイスのファームウェア及びそのI2Cレジスタマップは固定されています。この場合、MBR3 CapSenseのrawカウント、ベースライン、および差分カウントを読み取る場合は、MBR3レジスタの操作方法を知っている必要があります。MBR3レジスタの詳細は、 MBR3 レジスタマップに記載されております。

MBR3 CapSenseのrawカウント、ベースライン、および差分カウントを読み取るには、次のレジスタを使用します。

レジスタ名

レジスタアドレス

レジスタの説明

SENSOR_ID

0x82

読み書き可能。センサーのデバッグデータを報告するセンサーのID

このレジスタの有効な値は、パーツ内のセンサーの数によって異なります。パーツの有効な値は0〜(センサー数 - 1)です。センサーIDは、MBR3データシートに記載されているセンサーインデックスIDです。たとえば、CS0のセンサーID0CS9のセンサーID9です。

DEBUG_SENSOR_ID

0xdc

読み取り専用。このレジスタは、SENSOR_IDレジスタから値を取得します。

DEBUG_DIFFERENCE_COUNT0

0xde

SENSOR_IDで指定されたセンサーのデバッグ差分カウント。

DEBUG_BASELINE0

0xe0

SENSOR_IDで指定されたセンサーのデバッグベースラインカウント。

DEBUG_RAW_COUNT0

0xe2

SENSOR_IDで指定されたセンサーのデバッグrawカウント。

DEBUG_AVG_RAW_COUNT0

0xe4

SENSOR_IDで指定されたセンサーにアドバンスドローパスフィルターが適用されたデバッグ近接センサーの平均フィルターされたrawカウント。アドバンスドローパスフィルターが無効になっている場合、またはSENSOR_IDのセンサー番号が近接センサー以外のセンサーまたは無効になっているセンサーに対応している場合、この値は未定義です。

例として、I2CマスターとしてBridge Control Panelを取り上げます。MBR3 CS6(有効になっている必要があります)のrawカウント、差分カウント、およびベースラインを読み取るには、次のようなコマンドラインになります。

“W 37 82 06 P ;センサーIDを指定してください

“W 37 DC P ;レジスタの読み取り開始を指定

“R 37 DC XXXXXXXXP ; デバッグセンサーID、差分カウント、ベースライン、およびrawカウントを読み取ります

「W」「R」または「P」は書き込み、読み取り、或いは停止のコマンドで、「37」はMBR3 I2Cスレーブアドレス、「82」は16進数のSENSOR_IDレジスタアドレス、「06」はCS6のセンサーID、「DC」は DEBUG_SENSOR_IDレジスタのアドレスになります。「XXXXXXXX」は読み込むバイト数です。

詳細については、community.cypress.comにアクセスするか、サイプレスのテクニカルサポートにお問い合わせください。

参考文献

CapSense MBR3

CY8CMBR3xxx CapSense Express Controllers Registers TRM

0 Likes
Contributors