- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
GitHubからダウンロードしたプロジェクトをModusToolbox™ 3.0にインポートする方法 - KBA236823
Translated by: NXTY_Tatebayasi
Original KBA: How to import projects downloaded from GitHub into ModusToolbox™ 3.0 - KBA236823
GitHubリポジトリからダウンロードしたプロジェクトをModusToolbox™ 3.0にインポートする際に、既存アプリケーションのインプレース機能を使用すると、問題が発生する場合があります。
この問題は、通常、インポートされるプロジェクトがワークスペースのルートディレクトリにある場合に発生します。この問題は、ModusToolbox™の次のリリースで修正される予定です。
注記:お使いの製品(例:Type-C/PMG1)がModusToolbox™の新しいリリースでサポートされているかどうかは、ModusToolbox™のリリースノートをご覧ください。次のリリースのModusToolbox™ 3.0は、製品によっては唯一の開発プラットフォームとなる可能性があります。
ModusToolbox™ 3.0にプロジェクトをインポートするには、次の操作を行います。mtb-example-psoc4-spi-master プロジェクトを例として使用します。
1. ModusToolbox™ 3.0プロジェクト用のワークスペースフォルダを作成します。例えば、ディレクトリをC:\Users\xxx\mtw30\SPIM とします。
2. GitHubからプロジェクトをダウンロードします。URL: https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc4-spi-master
3. プロジェクトパッケージを解凍し、手順1で作成したワークスペースのフォルダーに移動します。
4. ModusToolbox™ 3.0を起動し、ファイル > 新規 > ModusToolbox™ Applicationを選択します。利用可能なBSPがProject Creator 2.0のウィンドウに表示されます。
5. BSPを "CY8CKIT-041S-MAX"と選択し、"Next "をクリックします。
6. [参照]をクリックして、手順3で作成した対象プロジェクトフォルダーに移動し、[作成]をクリックします。
インポート処理には数分かかる場合があります。プロジェクトエクスプローラーの欄に対象プロジェクトが表示されます。
7. アプリケーションの[ビルド]をクリックします。
この方法は、他の製品ラインをインポートする際にも使用することができます。ModusToolbox™ 3.0でターゲットBSPが選択可能であることをご確認ください。
- Tags:
- power adapter