- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
FX3のPHYエラー - KBA225226 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
質問:
FX3のPHYエラーの数と症状を取得するにはどうすればよいですか?
回答:
FX3 SDKには、 PHYエラーの数を読み取るためのCyU3PUsbGetErrorCounts() APIがあります。エラーの症状を確認するには、LNK_PHY_ERR_STATUS レジスタ(アドレス:0xE0033044) の内容を読み取る必要があります。特定のPHYエラーのカウントを有効にするためには、LNK_PHY_ERR_CONF レジスタで設定できます。デフォルトでは、サポートされているすべてのPHYエラーのカウントが有効になっています。
CyU3PUsbGetErrorCounts()APIは、APIが呼び出されるたびにカウンターをリセットしますが、ファームウェアはLNK_PHY_ERR_STATUSをクリアする必要があります。
。
PHYエラーの数と性質を取得するコードスニペットの例を次に示します。
uint32_t* LNK_PHY_ERR_STATUS = (uint32_t*) (0xE0033044);
CyU3PDebugPrint(4, "\n\rLink Phy Error Status Register:%d\n", *LNK_PHY_ERR_STATUS);
*LNK_PHY_ERR_STATUS = 0xFFFFFFFF;
CyU3PUsbGetErrorCounts(&phy_err_cnt, &lnk_err_cnt);
CyU3PDebugPrint(4, "\n\rPhy Errors:%d, Link Errors:%d\n", phy_err_cnt, lnk_err_cnt);