Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

FX3のPHYエラー - KBA225226 - Community Translated (JA)

FX3のPHYエラー - KBA225226 - Community Translated (JA)

IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Community Translated by NoTa_4591161      Version: **

質問:

FX3PHYエラーの数と症状を取得するにはどうすればよいですか?

回答:

FX3 SDKには、 PHYエラーの数を読み取るためのCyU3PUsbGetErrorCounts() APIがあります。エラーの症状を確認するには、LNK_PHY_ERR_STATUS レジスタ(アドレス:0xE0033044 の内容を読み取る必要があります。特定のPHYエラーのカウントを有効にするためには、LNK_PHY_ERR_CONF レジスタで設定できます。デフォルトでは、サポートされているすべてのPHYエラーのカウントが有効になっています。

CyU3PUsbGetErrorCounts()APIは、APIが呼び出されるたびにカウンターをリセットしますが、ファームウェアはLNK_PHY_ERR_STATUSをクリアする必要があります

PHYエラーの数と性質を取得するコードスニペットの例を次に示します。

      uint32_t* LNK_PHY_ERR_STATUS = (uint32_t*) (0xE0033044);

      CyU3PDebugPrint(4, "\n\rLink Phy Error Status Register:%d\n", *LNK_PHY_ERR_STATUS);

      *LNK_PHY_ERR_STATUS = 0xFFFFFFFF;

CyU3PUsbGetErrorCounts(&phy_err_cnt, &lnk_err_cnt);

      CyU3PDebugPrint(4, "\n\rPhy Errors:%d, Link Errors:%d\n", phy_err_cnt, lnk_err_cnt);

0 件の賞賛
210 件の閲覧回数
寄稿者