Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

FX2LP IFCLKの要件と使用法 – KBA222443 - Community Translated (JA)

FX2LP IFCLKの要件と使用法 – KBA222443 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161

Version: **

Translation - English: FX2LP IFCLK Requirements and Usage – KBA222443

質問:

データトランザクション中にIFCLKが切断され、再接続されるとどうなりますでしょうか?

 

回答:

FX2LPが外部IFCLK、スレーブFIFO動作モードで動作するように構成されている場合、ファームウェアがデバイスにロードされる前に外部クロックが存在することが重要になります。また、IFCLK5 MHz48 MHzの周波数でフリーランニングしていることを確認してください。

 

データ転送中に外部クロックが切断され、後で再接続される場合があります。このような場合、(クロックが削除される前に)ホストにすでにコミットされているデータがホストPCアプリケーションによって読み取られると(外部クロックがない場合)、バッファスペースが失われます。外部クロックがないため、バッファへのポインタは元の場所にリダイレクトされないため、外部インターフェースでは使用できません。これにより、FIFOのバッファスペースが失われます。つまり、クワッドバッファFIFOに含まれるバッファの数は少なくなります(2つまたは3つなど)。このプロセスを繰り返すと、最終的にFIFO内のすべてのバッファスペースが失われます。

 

したがって、外部IFCLKソースが切断されている場合、ホストアプリケーションが既にコミットされているバッファからデータを読み取ろうとしないことを確認してください。

0 件の賞賛
130 件の閲覧回数