Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

FX2LPのEPXFIFOBCH/Lレジスタ – KBA219002 - Community Translated (JA)

FX2LPのEPXFIFOBCH/Lレジスタ – KBA219002 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
Welcome!

FX2LPのEPXFIFOBCH/Lレジスタ – KBA219002 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161

Version: **

Translation - English: EPXFIFOBCH/L Registers of FX2LP – KBA219002

 

質問:

EPXFIFOBCHおよびEPXFIFOBCLレジスタには何が含まれており、どのように使用できますか?

 

回答:

EPXFIFOBCHおよびEPXFIFOBCLレジスタには、インターフェースドメインから受信したバイト数が含まれています。これを使用する1つの方法は、長い転送の最後に外部マスターから送信される短いパケットをコミットすることです。これを行うには、スレーブファームウェアのTD_Pollで次のコードスニペットを使用します。

if( (( EPXFIFOBCH<<8) | (EPXFIFOBCL)) < 0x200) //if the packet is short(here x is the IN endpoint which //receives data from external master)

{

SYNCDELAY;

EPXFIFOCFG = 0x00; //change from Auto mode to Manual mode

SYNCDELAY;

INPKTEND = 0x0X; //commit the short packet

SYNCDELAY;

EPXFIFOCFG = 0x0C; //back to Auto mode

SYNCDELAY;

}

ここでは、ショートパケットをコミットするために、FIFO構成が自動モードから手動モードに変更されます。その後、マスターが長時間の転送を続行すると、自動モードに変換されます。

0 Likes
75 Views