Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

FX2LPでのI2C読み取り/書き込み - KBA224159 - Community Translated (JA)

FX2LPでのI2C読み取り/書き込み - KBA224159 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161    Version: **

 

Translation - English: I2C Read/Write in FX2LP - KBA224159

 

質問:

FX2LPI2C読み取りに続いてI2C書き込みを実行するにはどうすればよいでしょうか?

 

回答:

EZUSB.LIBライブラリーは、FX2LPI2Cの読み取り/書き込みを行うために使用することができます。I2C書き込みを実行し、I2Cスレーブデバイスからデータを読み戻すには、次の一連のコマンドを使用します。

 

BYTE xdata BUFFER [2];

DATA01 [2] = {0x000xAA} // 最初のバイトはEEPROMの内部アドレスを示します

// 2番目のバイトは書き込まれるデータを示します                   

 

// I2C書き込み

EZUSB_WriteI2C(0x500x02DATA01); // アドレス0x50のスレーブデバイスにデータを書き込みます

EZUSB_WaitForEEPROMWrite(0x50); // I2C書き込みが完了するまで待機します

 

// I2C読み取り

EZUSB_WriteI2C(0x500x01DATA01); // データが読み取られる内部スレーブアドレスを書き込みます

EZUSB_ReadI2C (0x500x01BUFFER [0]); // スレーブデバイスからデータを読み取り、BUFFERに保存します

0 件の賞賛
325 件の閲覧回数