- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Enabling Enhanced High-Performance mode in S25FL-S flash memory(S25FL-S flash memoryでEnhanced High-Performance modeを有効にする方法) – KBA236108
Translated by: NXTY_Shirakawa
Original KBA: Enabling Enhanced High-Performance mode in S25FL-S flash memory – KBA236108
フラッシュ・メモリが読み出し専用モードの場合、モード・ビットを使用して、連続読み出しで8つの読み出し命令位相クロック・サイクルを削除します。High-Performance modeは、このモードビットをQuad I/Oコマンドでのみサポートします。Enhanced High-Performanceモードでは、このモードビットの機能が拡張され、QUAD I/O リード、DDR Fast リード、Dual I/O リード、およびDual I/O DDR リードを含む幅広いリードコマンドで使用できるようになりました。
Enhanced High-Performance modeを有効にするには、以下を実行します。
- 表1参照:EHPLC(Enhanced High-Performance Latency Cycles)をサポートするデバイスの品番を選択する。
- 表2および表3の必要なモードとダミー・サイクルの比較により、SDRおよびDDR Enhanced High-Performanceのモードとダミー・サイクルを決定する。
フラッシュ・メモリは希望の周波数で使用できるようになり、通常のモード・ビット動作と同じように使用することができます。
例えば、S25FL512Sのデータシート(Doc. No.001-98284)の132ページのordering informationを考慮すると、型番のオプションは以下のようになります。
S25FL512SAGBHBA10 は、SDR (Single Data Rate) で 80MHz のクロック速度で動作するデバイスで、A = EHPLC、5 x 5 ボール BGA フットプリント、RESET# および V_IO (Versatile I/O Power Supply) パッケージに収められています。このデバイスは、Dual I/O Readコマンドで4モードサイクルと0ダミーサイクル、Quad I/O Readコマンドで2モードサイクルと4ダミーサイクルを備えています。
Table 1 Model number ordering information of S25FL512S latency type
Package details, RESET# and V_IO support |
EHPLC (Enhanced High-Performance Latency Cycles) |
HPLC (High-Performance Latency Cycles) |
SO footprint |
0 |
9 |
5x5 ball BGA footprint |
2 |
4 |
4x6 ball BGA footprint |
3 |
8 |
SO footprint with RESET# |
G |
H |
SO footprint with RESET# and V_IO |
R |
Q |
5 x 5 ball BGA footprint with RESET# and V_IO |
A |
7 |
4 x 6 ball BGA footprint with RESET# and V_IO |
B |
6 |
5 x 5 ball BGA footprint with RESET# |
C |
E |
4 x 6 ball BGA footprint with RESET# |
D |
F |
Table 2 Mode and dummy cycles differences of latency type in Single Data Rate (SDR)
Frequency (MHz) |
LC |
Dual I/O Read (BBh, BCh) |
Quad I/O Read (EBh, ECh) |
||||||
EHPLC |
HPLC |
EHPLC |
HPLC |
||||||
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
||
≤ 50 |
11 |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
1 |
2 |
1 |
≤ 80 |
00 |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
≤ 90 |
01 |
4 |
1 |
0 |
5 |
2 |
4 |
2 |
4 |
≤ 104 |
10 |
4 |
2 |
0 |
6 |
2 |
5 |
2 |
5 |
≤ 133 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Table 3 Mode and dummy cycles differences of latency type in Double Data Rate (DDR)
Frequency (MHz) |
LC |
DDR Fast Read (0Dh, 0Eh) |
DDR Dual I/O Read (BDh, BEh) |
||||||
EHPLC |
HPLC |
EHPLC |
HPLC |
||||||
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
Mode |
Dummy |
||
≤ 50 |
11 |
4 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
4 |
≤ 66 |
00 |
4 |
2 |
0 |
5 |
2 |
4 |
0 |
5 |
≤ 66 |
01 |
4 |
4 |
0 |
6 |
2 |
5 |
0 |
6 |
≤ 66 |
10 |
4 |
5 |
0 |
7 |
2 |
6 |
0 |
7 |
≤ 80 |
00 |
4 |
2 |
- |
- |
2 |
4 |
- |
- |
≤ 80 |
01 |
4 |
4 |
- |
- |
2 |
5 |
- |
- |
≤ 80 |
10 |
4 |
5 |
- |
- |
2 |
6 |
- |
- |