EZ-USB™FX3デバイスがホストからのウォームリセットLFPSに正しく応答しない -KBA234153
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: TeMa_2997106
Original KBA: EZ-USB™ FX3 device does not respond correctly to warm reset LFPS from the host - KBA234153
本KBAでは、EZ-USB™FX3ファミリのデバイスにおいて、ウォームリセットLFPS(Low Frequency Periodic Signaling)の意図しない(誤った)応答を防ぐ回避策について説明をします。トリガー条件、影響の範囲、利用可能な回避策、およびシリコンリビジョンの適用性について、詳細を記載しています。ご不明な点がございましたら、最寄りの営業担当者にお問い合わせください。
該当する製品番号
製品番号 |
デバイスの特長 |
CYUSB301x-xxxx CYUSB201x-xxxx CYUSB306x-xxxx CYUSB303x-xxxx CYUSB3025-BZXI CYUSB2024-BZXI CYUSB2025-BZXI |
全品種に該当します |
EZ-USB™FX3認定ステータス
量産品対応中
EZ-USB™ FX3 サマリ
下記の表は、利用可能なEZ-USB™FX3ファミリデバイスへの適用性を定義しています。
項目 |
製品番号 |
シリコンリビジョン |
ステータス |
EZ-USB™FX3デバイスは、ホストからのウォームリセットLFPSに正しく応答しません。 |
CYUSB301x-xxxx CYUSB201x-xxxx CYUSB306x-xxxx CYUSB303x-xxxx CYUSB3025-BZXI CYUSB2024-BZXI CYUSB2025-BZXI |
すべてのリビジョン |
回避策を使用する |
EZ-USB™FX3デバイスは、ホストからのウォームリセットLFPSに正しく応答しません。 |
|
問題の定義 |
USBホストがウォームリセットLFPSを送信すると、EZ-USB™FX3はウォームリセットLFPSで応答します。 USB 3.2のスペックに従い、ウォームリセットLFPSは、ダウンストリームポートからアップストリームポートにのみ生成する必要があります。 |
影響を受けるパラメータ |
N/A |
発生条件 |
この状態は、EZ-USB™FX3がホストから送信されたウォームリセットLFPSを検出したときに発生します。 |
影響の範囲 |
EZ-USB™FX3がリタイマーとリドライバーを使用する一部のホストに接続されている場合、リタイマーがEZ-USB™FX3からのLFPSを検出し、ホストはRx detect に移行します。これにより、リドライバーがU1ステートに移行し、リンクトレーニングが失敗する可能性があります。 |
回避策 |
EZ-USB™FX3は、デバイスにLTSSMステートの変化があるたびに、ステート変更割り込みを受け取ります。EZ-USB™FX3は、ウォームリセットLFPSを検出すると、LTSSMリセットステートに移行します。このステート変更割り込みは、デバイスがLFPSポーリングに達するまでLFPS送信を停止するために使用されます。この回避策を充てた後、検出されたウォームリセットに応答して、EZ-USB™FX3がウォームリセットLFPS信号を送信しなくなることが確認されています。回避策はEZ-USB™FX3SDKv1.3.5.54に実装されており、この回避策でコンパイルされたライブラリはこのKBAに添付されています。 |
ステータス |
推奨されるファームウェアの回避策はテスト済みであり、信頼性があります。 |
添付
EZ_USB_FX3_SDK_1_3_4_54_files.zip - コンパイルされたEZ-USB™FX3ライブラリと、これらのライブラリファイルを使用する2つのコード例が含まれています。