Employee
Sep 15, 2020
06:08 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Sep 15, 2020
06:08 AM
EZ-USB®FX2LP™を使用したUSB-パラレルコンバーター – KBA88219 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: USB-to-Parallel Converter Using EZ-USB® FX2LP™ – KBA88219
質問:
どのようにしてEZ-USB®FX2LP™を使用してUSB-パラレルコンバーターを作成できますでしょうか? USB経由で受信したデータは、GPIOピンのパラレルデータバスで使用できるようにする必要があります。
回答:
FX2LPにUSB-パラレルインターフェースを実装するには2つの方法があります。
- とインターフェースしている外部デバイスに応じて、FX2LPのGPIFまたはスレーブFIFOモードを使用できます。
- またはスレーブFIFOインターフェースを使用せずに、8051コアを使用して同じものを実装するファームウェアを作成できます。
Rate this article: