- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
EZ-BLE™ PSoC™評価ボード(CYBLE-014008-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い - KBA03804 - - Community Translated (JA)
Community Translated by KoKi_1693136 Version: **
Translation - English: Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE™ PSoC™ Evaluation Board (CYBLE-014008-EVAL) and the BLE P...
質問:
EZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のJ1およびJ2ヘッダーに露出したピンと、BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE)のJ10およびJ11ヘッダーで想定されるピンとの違は何ですか?
回答:
露出したピンの間で違いがあります。EZ-BLE PSoC評価ボードのクイックスタートガイドでは、BLEパイオニアキットでのボードの使用方法とピンマッピングの違いを説明しています。これも以下で説明します。
図1は、BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダーを示します。
図1: BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダー
図2のように、EZ-BLE PSOC評価ボードは、これらのヘッダーに接続できます。
図2: BLEパイオニアキットに接続されたEZ-BLE PSoC評価ボード
図3は、EZ-BLE PSoCモジュール(CYBLE-014008-00)のファンアウトボードであるEZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のピン配置と詳細を示します。
図3: EZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のピン配置
EZ-BLE PSoCモジュールは、BLEパイオニアキットで想定されるGPIOの一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがいくつかあります。さらに、評価ボードのJ1およびJ2ヘッダー上に露出したいくつかのピンは、BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダで想定されるピンと違いがあります。完全なピンマッピングとハイライトされた差分を示す表を以下に示します。この表では、評価ボードで有効でないピンをNC (接続なし) としています。
CY8CKIT-042-BLE J11 Header | CYBLE-014008-EVAL J2 Header | CY8CKIT-042-BLE J10 Header | CYBLE-014008-EVAL J1 Header | |
VDDD | VDD* | VDDA | VDD* | |
VREF | VREF | VDDR | VDDR | |
XRES | XRES | GND | GND | |
GND | GND | GND | GND | |
P0_0 | NC | P2_0 | P0_1** | |
P0_1 | NC** | P2_1 | P2_1 | |
P0_2 | NC | P2_2 | P2_2 | |
P0_3 | NC | P2_3 | P2_3 | |
P0_4 | P0_4 | P2_4 | P2_4 | |
P0_5 | P0_5 | P2_5 | P2_5 | |
P0_6 | P0_6 | P2_6 | P2_6 | |
P0_7 | P0_7 | P2_7 | P3_5** | |
P1_0 | P1_0 | P3_0 | P3_0 | |
P1_1 | P1_1 | P3_1 | P3_1 | |
P1_2 | P1_2 | P3_2 | P3_2 | |
P1_3 | P1_3 | P3_3 | P3_3 | |
P1_4 | P1_4 | P3_4 | P3_4 | |
P1_5 | P1_5 | P3_5 | P3_5 | |
P1_6 | NC | P3_6 | P3_6 | |
P1_7 | NC | P3_7 | P3_7 | |
P4_0 | NC*** | |||
P4_1 | NC | |||
P5_0 | NC | |||
P5_1 | NC |
* EZ-BLE PSoCモジュールは、PSoC 4 BLEのデジタル電源とアナログ電源をショートします (青くハイライトされた行)。
** ピンはBLEで想定されるピンと異なります (黄色くハイライトされた行)。
*** EZ-BLE PSoCモジュールはP4_0ピンがあります。しかし、このピンはEZ-BLE PSoC評価ボードのCmodコンデンサに接続され (同様に、P4_1ピンはCtankコンデンサに接続されます) 、J1ヘッダに露出していません。
注:EZ-BLE PSoCモジュールは、 PSoC® CreatorTM 3.3 SP1以降のバージョンでサポートされます。EZ-BLE PSoCモジュールおよびEZ-BLE PSoC評価ボードで利用可能なGPIOに制限がありますが、 PSoC 4 BLE siliconで利用可能なすべての機能は、EZ-BLE PSoCモジュールで利用できます。唯一の例外は、1本指と2本指のジェスチャーを行うCapSense®ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PSoC モジュールでは利用できません。
ヘッダー (CYBLE-014008-EVAL上): 使用法の説明
ヘッダー | 使用法の説明 |
J3 | VDDDとVDDRをショートするために使用。 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDRはショートされるので、CYBLE-014008-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入する場合、J3は無視できます。 ただし、CYBLE-014008-EVALを個別で使う場合、アプリケーションの要件に基づいてJ3をショートする必要があります。 |
J5 | VDDDとVDDAをショートするために使用。 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDAはショートされるので、CYBLE-014008-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入する場合、J5は無視できます。 ただし、CYBLE-014008-EVALを個別で使う場合、アプリケーションの要件に基づいてJ5をショートする必要があります。 |
J6 | CYBLE-014008-00モジュールのP3.5を、CY8CKIT-042-BLEのP3.5およびP2.7のいずれかまたは両方にショートするために使用されます。 |
該当するキット:
EZ-BLE PSoC 評価ボード | PRoC BLE モジュール | PSoC 4 BLE モジュール | ||
CYBLE-014008-EVAL | CY5671 | CY5674 | CY8CKIT-142 | CY8CKIT-141 |
あり | なし | なし | なし | なし |

- Subscribe to RSS Feed
- Mark Article as New
- Mark Article as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
下記を修正しました。
- 重複の修正(Figure1が2つ,Figure2が4つ,Figure3が2つ,各表が2つ)
- 未訳だった2つ目の表の「J6」の「使用法の説明」の翻訳