Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

EZ-BLE™ PSoC™評価ボード(CYBLE-014008-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い - KBA03804 - - Community Translated (JA)

EZ-BLE™ PSoC™評価ボード(CYBLE-014008-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い - KBA03804 - - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  KoKi_1693136 Expert        Version: **

Translation - English: Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE™ PSoC™ Evaluation Board (CYBLE-014008-EVAL) and the BLE P...

質問:

EZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のJ1およびJ2ヘッダーに露出したピンと、BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE)のJ10およびJ11ヘッダーで想定されるピンとの違は何ですか?

回答:

露出したピンの間で違いがあります。EZ-BLE PSoC評価ボードのクイックスタートガイドでは、BLEパイオニアキットでのボードの使用方法とピンマッピングの違いを説明しています。これも以下で説明します。

図1は、BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダーを示します。

1.png

          図1: BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダー

図2のように、EZ-BLE PSOC評価ボードは、これらのヘッダーに接続できます。

2.png

          図2:  BLEパイオニアキットに接続されたEZ-BLE PSoC評価ボード

図3は、EZ-BLE PSoCモジュール(CYBLE-014008-00)のファンアウトボードであるEZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のピン配置と詳細を示します。

3.png

          図3: EZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-014008-EVAL)のピン配置

EZ-BLE PSoCモジュールは、BLEパイオニアキットで想定されるGPIOの一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがいくつかあります。さらに、評価ボードのJ1およびJ2ヘッダー上に露出したいくつかのピンは、BLEパイオニアキットのJ10およびJ11ヘッダで想定されるピンと違いがあります。完全なピンマッピングとハイライトされた差分を示す表を以下に示します。この表では、評価ボードで有効でないピンをNC (接続なし) としています。

                                                                                                                                                                                                                  

CY8CKIT-042-BLE
    J11 Header
CYBLE-014008-EVAL
    J2 Header
CY8CKIT-042-BLE
    J10 Header
CYBLE-014008-EVAL
    J1 Header
VDDDVDD*VDDAVDD*
VREFVREFVDDRVDDR
XRESXRESGNDGND
GNDGNDGNDGND
P0_0NCP2_0P0_1**
P0_1NC**P2_1P2_1
P0_2NCP2_2P2_2
P0_3NCP2_3P2_3
P0_4P0_4P2_4P2_4
P0_5P0_5P2_5P2_5
P0_6P0_6P2_6P2_6
P0_7P0_7P2_7P3_5**
P1_0P1_0P3_0P3_0
P1_1P1_1P3_1P3_1
P1_2P1_2P3_2P3_2
P1_3P1_3P3_3P3_3
P1_4P1_4P3_4P3_4
P1_5P1_5P3_5P3_5
P1_6NCP3_6P3_6
P1_7NCP3_7P3_7
P4_0NC***
P4_1NC
P5_0NC
P5_1NC

* EZ-BLE PSoCモジュールは、PSoC 4 BLEのデジタル電源とアナログ電源をショートします (青くハイライトされた行)。

** ピンはBLEで想定されるピンと異なります (黄色くハイライトされた行)。

*** EZ-BLE PSoCモジュールはP4_0ピンがあります。しかし、このピンはEZ-BLE PSoC評価ボードのCmodコンデンサに接続され (同様に、P4_1ピンはCtankコンデンサに接続されます) 、J1ヘッダに露出していません。

注:EZ-BLE PSoCモジュールは、 PSoC® CreatorTM 3.3 SP1以降のバージョンでサポートされます。EZ-BLE PSoCモジュールおよびEZ-BLE PSoC評価ボードで利用可能なGPIOに制限がありますが、 PSoC 4 BLE siliconで利用可能なすべての機能は、EZ-BLE PSoCモジュールで利用できます。唯一の例外は、1本指と2本指のジェスチャーを行うCapSense®ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PSoC モジュールでは利用できません。

ヘッダー (CYBLE-014008-EVAL上): 使用法の説明

                                                          

ヘッダー使用法の説明
J3

VDDDとVDDRをショートするために使用。

 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDRはショートされるので、CYBLE-014008-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入する場合、J3は無視できます。

 ただし、CYBLE-014008-EVALを個別で使う場合、アプリケーションの要件に基づいてJ3をショートする必要があります。

J5

VDDDとVDDAをショートするために使用。

 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDAはショートされるので、CYBLE-014008-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入する場合、J5は無視できます。

 ただし、CYBLE-014008-EVALを個別で使う場合、アプリケーションの要件に基づいてJ5をショートする必要があります。

J6CYBLE-014008-00モジュールのP3.5を、CY8CKIT-042-BLEのP3.5およびP2.7のいずれかまたは両方にショートするために使用されます。

該当するキット:

                                                                        

EZ-BLE PSoC 評価ボードPRoC BLE モジュールPSoC 4 BLE モジュール
CYBLE-014008-EVALCY5671CY5674CY8CKIT-142CY8CKIT-141
ありなしなしなしなし
0 件の賞賛
314 件の閲覧回数
コメント
ShoichiS_76
Employee
Employee
First comment on KBA First reply posted 5 sign-ins

下記を修正しました。

  • 重複の修正(Figure1が2つ,Figure2が4つ,Figure3が2つ,各表が2つ)
  • 未訳だった2つ目の表の「J6」の「使用法の説明」の翻訳
寄稿者