EZ-BLE™ PRoC™評価ボード(CYBLE-212020-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い - KBA212838 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by KoKi_1693136 Version: **
Translation - English: Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE™ PRoC™ Evaluation Board (CYBLE-212020-EVAL) and the BLE P...
質問:
EZ-BLE PRoC評価ボード (CYBLE-212020-EVAL) の J1 および J2 ヘッダーに露出されたピンと BLE パイオニアキット (CY8CKIT-042-BLE) の J10 および J11 ヘッダーで求められるピンとの違いは何ですか?
回答:
露出されているピンの間で違いがあります。EZ-BLE PRoC 評価ボードのクイックスタートガイドは、BLE パイオニアキットと共にボードをどのように使うか およびピンマッピングの違いを説明しています。詳細は以下になります。
Figure 1 は、BLE パイオニアキットの J10 および J11 ヘッダーを示します。
Figure 1: J10 and J11 headers on BLE Pioneer Kit
Figure 2 のように、EZ-BLE PRoC 評価ボードをこれらのヘッダーに差し込むことができます。
Figure 2: EZ-BLE PRoC Evaluation Board plugged on BLE Pioneer Kit
Figure 3 は、EZ-BLE PRoCモジュール (CYBLE-212020-01) のファンアウトボードである EZ-BLE PRoC 評価ボード (CYBLE-212020-EVAL) のピン配列および詳細を示します。
Figure 3: EZ-BLE PRoC Evaluation Board (CYBLE-212020-EVAL) Pinout
EZ-BLE PRoC モジュールは、BLE パイオニアキット用の GPIO の一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがあります。さらに、評価ボードの J1 および J2 ヘッダー上に露出されたいくつかのピンは、BLEパイオニアキットの J10 および J11 ヘッダで求められるピンと違いがあります。表はピンマッピングを示していて、差分がハイライトされています。表では、評価ボードで有効でないピンは NC(未接続)と記載されています。
CY8CKIT-042-BLE J11 Header | CYBLE-212020-EVAL J2 Header | CY8CKIT-042-BLE J10 Header | CYBLE-212020-EVAL J1 Header | |
VDDD | VDD* | VDDA | VDD* | |
VREF | VREF | VDDR | VDDR | |
XRES | XRES | GND | GND | |
GND | GND | GND | GND | |
P0_0 | NC | P2_0 | P2_0 | |
P0_1 | NC | P2_1 | P0_5** | |
P0_2 | NC | P2_2 | P2_2 | |
P0_3 | NC | P2_3 | P2_3 | |
P0_4 | NC | P2_4 | P2_4 | |
P0_5 | NC | P2_5 | P0_4** | |
P0_6 | P0_6 | P2_6 | P2_6 | |
P0_7 | P0_7 | P2_7 | P3_5** | |
P1_0 | P1_0 | P3_0 | NC | |
P1_1 | NC | P3_1 | NC | |
P1_2 | NC | P3_2 | P3_2 | |
P1_3 | NC | P3_3 | P3_3 | |
P1_4 | P1_4 | P3_4 | P3_4 | |
P1_5 | P1_5 | P3_5 | P3_5 | |
P1_6 | P1_6 | P3_6 | P3_6 | |
P1_7 | P1_7 | P3_7 | P3_7 | |
P4_0 | NC*** | |||
P4_1 | NC | |||
P5_0 | P5_0 | |||
P5_1 | P5_1 |
* EZ-BLE PRoC モジュールは、PRoC BLE のデジタル電源とアナログ電源をショートします(青くハイライトされた行)
** BLEで求められるピンとの違い(黄色くハイライトされた行)
*** EZ-BLE PRoC モジュールは P4_0 ピンがあります。しかしながら、このピンは EZ-BLE PRoC 評価ボードの変調コンデンサ(Cmod)に接続され、J1 ヘッダには露出されていません。
注:EZ-BLE PRoCモジュールは、 PSoC® Creator™ 3.3 SP2 以降のバージョンでサポートされています。EZ-BLE PRoC モジュールおよび EZ-BLE PRoC 評価ボードで有効な GPIO に制限がありますが、PRoC BLE siliconで有効な全ての機能は、EZ-BLE PRoC モジュールで有効です。唯一の例外は、1本指 および 2本指のジェスチャーを行う CapSense® ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PRoC モジュールでは有効ではありません。
Applicable Kits:
EZ-BLE PRoC Evaluation Board | PRoC BLE Modules | PSoC 4 BLE Modules | ||
CYBLE-212020-EVAL | CY5671 | CY5674 | CY8CKIT-142 | CY8CKIT-141 |
YES | NO | NO | NO | NO |
Headers (on CYBLE-212020-EVAL): Usage description
Headers | Usage description |
J3 | VDDD と VDDRをショートするのに使用。 注:CY8CKIT-042-BLE で VDDD と VDDR はショートされるので、CYBLE-212020-EVAL を CY8CKIT-042-BLE に挿入する場合、J3 は無視することが可能です。しかし、CYBLE-212020-EVAL を単独で使う場合、アプリケーションの要求にしたがってショートする必要があります。 |
J5 | P5.0 および P5.1は、デバッグ用です(ここではジャンパーは未使用です) |
J6 | CYBLE-212020-01 モジュールの P3.5 を、CY8CKIT-042-BLE の P3.5 および P2.7 のどちらか一方もしくは両方とショートするために使用されます。 |