公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

EZ-BLE模组认证的常见问题 – KBA213976 (ZH)

EZ-BLE模组认证的常见问题 – KBA213976 (ZH)

Community-Team
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Version: **

问题:如果产品中使用了EZ-BLE模组,是否有关于认证的资料?

答案:有两篇关于这个问题的KBA,分别是: “Process for Qualifying a Bluetooth Product - KBA210711“Queries on BLE Qualification and Declaration Processes - KBA210802”. 还可以到蓝牙联盟官方网站查询关于认证的更多细节内容。

问题:在哪里可以找到关于EZ-BLE模组射频常规认证的内容?

答案:对于每一个认证过的模组,都有一篇包含了测试报告和射频认证的KBA。该文档可以在赛普拉斯的官方网站(cypress.com)上查询到。EZ-BLE模组都进行了所有的认证,包括FCC, ISED(之前称作IC), CE, MIC/TELECKC。下面的表格列出了模组在不同地区所需要的认证。

地区

法规

北美

USA, FCC Part 15.247 and Canada, IC (RSS-247 Issue 1)

欧洲

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN62479

日本

MIC Notice No.88 Annex 43

韩国

KC 2013-157 & 2013-116, KN 301 489-1&-17

问题EZ-BLE模组的那些认证可以重复使用到终端产品当中?

答案:如果产品中只有EZ-BLE模组作为唯一的射频发射器,在终端产品中,不同的法规有不同的重复使用规定。

对于FCC,可以使用模组的认证,但是终端产品仍需要进行FCC15部分B章节的测试。对于加拿大地区的ISED/IC认证和FCC一样。

对于CEEN300328中所有的传导测试项都可以使用模组的测试报告。而EN300328中的辐射测试项以及EN301489中的所有ESD测试必须使用终端产品进行测试。

日本和韩国的终端客户可以重复使用EZ-BLE模组的准入文件。对于已经认证过的模组,终端产品不需要进行额外的RF测试。

所有系统级别的测试,如ESD, EMCSAR,如果需要的话都要在终端产品进行测试。

问题:EZ-BLE模组是否有澳大利亚/新西兰市场的认证?

答案:没有,EZ-BLE模组没有针对澳大利亚/新西兰市场的认证,因为澳大利亚/新西兰的无线规范并没有提供类似美国(FCC)和加拿大(ISD/IC)的模组准入政策。但是EZ-BLE模组的CE测试报告可以在一定程度上符合射频通信(短距设备 – SRD标准)2014的规范。

为了符合澳大利亚/新西兰的产品规范,终端产品开发者必须要有一个合规文档,里面要包含所有相关的合规测试报告,如RF, EMC, 电气安全和DoC(合格声明)等。集成商有责任知道合规文档中要有哪些文件来满足ACMA和新西兰无线电组织的要求。

更多关于澳大利亚和新西兰的合规信息,请参考以下网址:http://www.acma.gov.au/ http://www.rsm.govt.nz/

问题EZ-BLE模组是否具有中国大陆SRRC(国家无线电管理委员会)的认证?

答案EZ-BLE的模组没有经过SRRC的认证。如果终端产品使用了具有SRRC认证的模组,SRRC只允许一些特定的产品类型(包括电脑,家用设备和办公设备)继承模组的认证,只进行EMC的测试。而且是由SRRC来决定某个特定的产品是否属于这些分类。其他类型的产品即使使用了SRRC认证的模组,仍然需要进行所有的测试。

问题EZ-BLE的模组有CCC(中国强制认证)认证吗?

答案:CCC认证只针对中国的终端产品。模组不在CCC认证的产品范围。(http://www.ccc-cn.org/en/Catalogue.html

问题EZ-BLE模组是否有台湾的NCC认证?

答案:没有。使用EZ-BLE模组的终端产品需要进行NCC(国家通信委员会)认证。由于不接受FCC/CE认证,因此需要进行本地测试。FCC是认证法规的参考标准。由于EZ-BLE模块已经通过了FCC认证,因此获得NCC认证的可能性很高。

问题:EZ-BLE模组是否进行了SAR(比吸收率)测试?

答案:没有进行SAR测试,因为终端产品才需要进行SAR测试。不同的国家有不同的SAR政策。一般来说,对于2450MHz的信号,SAR测试中头部和躯干采用的限值和免除值可以参考下面的表格:

pastedImage_0.png 

每一个EZ-BLE模组都有对应的KBA列出了RF认证文件。一些FCC的证书有说明:该发射器的天线安装必须距离所有人至少20cm的距离。根据MPE的测试结果,EZ-BLE的模组可以满足5mm以内的SAR免除限制。

问题:在完成BT SIG认证和RF常规认证时,CYBLE-202007-01模组可以使用哪种天线?

答案CYBLE-202007模组需要使用标准的2.2dBi偶极天线工作。任何不大于这个增益的天线都可以使用,无需额外的FCC/IC应用测试。下表列出了CYBLE-202007-01模块可用的天线:

厂商

产品型号

增益

Antenova

B4844-01

  1. 2.2 dBi

RFlink

RF21C01228A

  1. 2.0 dBi

Pulse

W1030

  1. 2.0 dBi

问题:对于CYBLE-202007-01模组,如果使用了不同类型或者增益大于2.2dBi的天线,是否需要重做Bluetooth SIG资质测试?

答案:因为Bluetooth SIG资质测试中的RF-PHY和天线增益无关,所以不需要重做Bluetooth SIG认证。

问题:对于CYBLE-202007-01模组,如果使用了不同类型或者增益大于2.2dBi的天线,是否需要重做监管认证,例如FCC

答案:对于FCCIC,任何新的类型(即非偶极天线)或者更高增益的天线都需要II级许可变更以及完整的EMC测试报告或者RF暴露评估。对于FCCIC之外的地区,关于如何处理天线类型变更或者增益变大并没有明确的说明。有关认证的任何具体问题,请联系赛普拉斯,我们将根据具体情况进行检查。

0 点赞
1194 次查看
贡献者