- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
DPinst ツールおよびバッチスクリプトを使用したドライバーイントーラー - KBA230662 - Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091 Version: **
Translation - English: Driver Installer using DPinst Tool and Batch Script - KBA230662
質問:サイプレスドライバーパッケージ用のドライバーインストーラーをどのようにして作成しますか?
回答:
異なるOSバージョンおよびアーキテクチャの用のドライバーを含んだパッケージからPCで求められるドライバーをインストールするためのDpinst.exeツールおよびバッチスクリプトを使用する事ができます。
DPinst(ドライバーパッケージインストーラー)ツールはDIFx(ドライバーインストーラーフレームワーク)マージモジュールのコンポーネントです。このツールはドライバーの存在およびそれが配置されているフォルダを認識し、ドライバーを認証してインストールします。
ドライバーパッケージの全てのドライバーフォルダは他のドライバーファイル(.inf, .sys、.cat、など)と一緒にDPinst.exeを含む必要があります。
バッチスクリプトは、PC上で走るOSバージョンおよびアーキテクチャに対応するパッケージの中の適切なドライバーフォルダを配置するために使用され、それぞれのフォルダの中のdpinst.exeを実行します。
このナリッジベースアーティクルに添付されるサンプルドライバーパッケージは、cyusb3 ドライバーバージョン1.2.3.20をインストールするドライバーファイル、およびバッチスクリプトファイル(dpInstScript.bat)と一緒に全てのドライバーフォルダにあるdpinst.exeを含みます。
バッチスクリプトファイルの変更:
- バッチスクリプトは、PC上で実行されるWondows OSバージョンおよびアーキテクチャに対応するインストールされたドライバーのパスを検索するために使用される、OSARCHとOSNameの2つの変数を含みます。
Ÿ OSARCH - この変数はシステム上で実行されるOSのアーキテクチャ(x64またはx86)を含みます。要求に応じてOSARCHに割り当てられている値を変更する事ができます。
if %errorlevel%==0 (
set OSARCH=x64
) else (
set OSARCH=x86
)
Ÿ OSName: この変数はPC上で実行されるOSバージョンに対応するOSの名前を含みます。
注意: PC上で実行されるWindows OSのバージョンを検索するためのVERコマンドを使用する事ができます。
if "%IsClientOS%" == "true" (
if "%OSVERSION%" == "5.1" set OSName=wxp
if "%OSVERSION%" == "5.2" set OSName=wxp
if "%OSVERSION%" == "6.0" set OSName=vista
if "%OSVERSION%" == "6.1" set OSName=win7
if "%OSVERSION%" == "6.2" set OSName=win8
if "%OSVERSION%" == "6.3" set OSName=Win8.1
if "%OSVERSION%" == "10.0" set OSName=Win10
)
サポートされていないドライバーに対応するエントリーを削除し、新しいOSリリースのエントリーを追加する事ができます。
- productionFolderPath変数は、インストールされるドライバーのあるフォルダへのパスを含んでいます。パッケージのドライバーフォルダの構造によってパスを変更する事ができます。
set productionFolderPath=%workingDir%\Drivers\%OSName%\%OSARCH%
workingDirはバッチファイルがあるディレクトリに対応します。 添付されたドライバーパッケージで、ドライバーはWindows OSバージョン名(OSName)に基づいてディレクトリの中で最初にソートされます。各々のディレクトリは対応するOSの32-ビットおよび64-ビットアーキテクチャ用のドライバーを含みます。ドライバーはそれらのアーキテクチャ、32-ビットまたは64-ビット(OSARCH)に基づいて分離されます。
ドライバーのインストール:
- ドライバーパッケージから求められるドライバーをインストールするためにバッチスクリプトを実行して下さい。
一旦、バッチファイルが実行されると、バッチスクリプトはPC上で実行されるOSバージョンとアーキテクチャに対応するドライバーフォルダを検索し、フォルダ内のdpinst.exeツールを実行します。
- デバイスドライバーインストールウィザードが表示されます。ドライバーインストールを開始するためにNextをクリックします。
- ドライバーがPCに正常にインストールされた後、成功メッセージが表示されます。ドライバーインストールプロセスを終了するためにFinishをクリックします。
ドライバーインストールをカスタマイズするために、dpinst.exeおよびドライバーファイルと一緒にdpinst.xmlエレメントを使うことができます。
Dpinst XML エレメント:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/dpinst-xml-element