Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CySmartを使用したEZ-SerialBLEプラットフォームのCYSPP機能のテスト - KBA224084 - Community Translated (JA)

CySmartを使用したEZ-SerialBLEプラットフォームのCYSPP機能のテスト - KBA224084 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161 Expert             Version: **

Translation - English: Using CySmart to Test the EZ-Serial BLE Platform’s CYSPP Function – KBA224084

質問:

EZ-SerialプラットフォームのCYSPP機能をテストするにはどうすればよいですか?

回答:

  1. デフォルトでは、これらのモジュールにはEZ-Serialファームウェアがあります。そうでない場合は、PSoCプログラマーを使用してEz-Serialhexファイルをモジュールにダウンロードします。
  2. モジュールのUARTポートをPCに接続します。UARTピンはRx = P1.4およびTx = P1.5です。デフォルトのボーレートは115200です。
  3. モジュールの電源を入れます。電源投入後、モジュールはUARTログを次のように出力します:@E,003B,BOOT,E=0101011A,S=03030035,P=0103,H=0B,C=01,A=00A0507436EE
  4. CySmartを起動し、CY5677またはCY5670ドングルをPCに接続します。CySmartの使用を開始するには、このドキュメントを参照してください。[Start Scan]をクリックします。「Ez-SerialXX:XX:XX」が検出されます。デフォルトでは、モジュールはBLEペリフェラルモードです。   pastedImage_13.png

  5. [Connect]クリックし、[Discover All Attributes] > [Enable All Notifications]を選択します。これにより、CYSPPモード(UARTからBLEへのスループット)が有効になります。

EZ-SerialCYSPPプロファイルの詳細では、ハンドル0x0Eが確認済みスループットに使用され、0x0FCCCDです。ハンドル0x011は未確認のスループットに使用され、0x12CCCDです。ハンドル0x14Rxフロー制御に使用され、0x15CCCDです。pastedImage_14.png 

  1. UART端末でデータを送信すると、データはCySmart0x0Eハンドラーに表示されます。writeコマンドを使用して、ハンドル0x0Eのデータを送信します。データはUART端末に表示されます。
  2. CySmartですべての通知を無効にするか、EZ-SerialモジュールのCYSPPピン(HIGHに設定)をアサートしてCYSPPモードを終了します。

0 件の賞賛
310 件の閲覧回数
寄稿者