CyAPI.lib(CyAPI.obj):エラーLNK2019:未解決の外部シンボル – KBA90454 - Community Translated (JA)
Employee
9 24, 2020
02:09 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 24, 2020
02:09 AM
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: CyAPI.lib(CyAPI.obj) : Error LNK2019: Unresolved External Symbol – KBA90454
質問:
Visual Studioを使用してCyAPI.libのC ++プロジェクトをビルドすると、「CyAPI.lib(CyAPI.obj):エラーLNK2019:未解決の外部シンボル」というエラーが表示されます。このエラーを修正するにはどうすればよいですか?
回答:
エラーは、リンカがCyAPI.libライブラリファイルを見つけられない場合に出力されます。これを修正するには、CyAPI.libライブラリをプロジェクトにリンクします。ライブラリをプロジェクトにリンクする方法については、このMSDNの記事を参照してください。
次のライブラリをリンクします。
- setupapi.lib。これは、Windows SDKで使用できる標準ライブラリです。
- CyAPI.lib。このライブラリは、C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\library\cpp\lib\x64(64ビットシステムの場合)およびC:\Program Files\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\library\cpp\lib\x86(32ビットシステムの場合)にあります。
この記事を評価: