Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CyAPI.lib(CyAPI.obj):エラーLNK2019:未解決の外部シンボル – KBA90454 - Community Translated (JA)

CyAPI.lib(CyAPI.obj):エラーLNK2019:未解決の外部シンボル – KBA90454 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161

Version: **

Translation - English: CyAPI.lib(CyAPI.obj) : Error LNK2019: Unresolved External Symbol – KBA90454

 

質問:

Visual Studioを使用してCyAPI.libC ++プロジェクトをビルドすると、「CyAPI.libCyAPI.obj):エラーLNK2019:未解決の外部シンボル」というエラーが表示されます。このエラーを修正するにはどうすればよいですか?

 

回答:

エラーは、リンカがCyAPI.libライブラリファイルを見つけられない場合に出力されます。これを修正するには、CyAPI.libライブラリをプロジェクトにリンクします。ライブラリをプロジェクトにリンクする方法については、このMSDNの記事を参照してください。

次のライブラリをリンクします。

  1. setupapi.lib。これは、Windows SDKで使用できる標準ライブラリです。
  2. CyAPI.lib。このライブラリは、C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\library\cpp\lib\x6464ビットシステムの場合)およびC:\Program Files\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\library\cpp\lib\x8632ビットシステムの場合)にあります。

 

 

0 件の賞賛
983 件の閲覧回数