Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CapSense® Tuner エラーメッセージ「invalid data received from the device」について - KBA219198 - Community Translated (JA)

CapSense® Tuner エラーメッセージ「invalid data received from the device」について - KBA219198 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  taas_3144281       Version: **

Translation - English: CapSense® Tuner: “invalid data received from the device” - KBA219198

質問:

PSoC® Creator™ の CapSense Tuner アプリケーションが「invalid data received from the device」とメッセージを表示するのはなぜですか?

回答:

CapSense Tunerを実行すると、次のように「invalid data received from the device」というメッセージが表示されることがあります。

1.png

このエラーメッセージは CapSense Tuner の通信が中断された場合に表示されます。これは以下の理由で発生する可能性があります。

  1. EZI2C コンポーネントを正しく処理せずにデバイスをディープスリープモードにしています。デバイスがディープスリープモードに入る前に EZI2C がビジー状態でないことを確認する必要があります。さもなくば CapSense Tuner はウェイクアップ時に予期しないデータを受け取り、上記のように「invalid data received from the device」という警告を表示します。
  2. スキャンが継続的に実行されていない場合、CapSense Tuner は機能しません。スキャンが継続的に行われない場合、CapSense Tuner は通信エラーメッセージを表示します。したがって、CapSense Tuner は絶対に無限ループの中に配置する必要があります。
0 件の賞賛
199 件の閲覧回数
寄稿者