CapSense® Tuner エラーメッセージ「invalid data received from the device」について - KBA219198 - Community Translated (JA)
Employee
7 02, 2020
05:14 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 02, 2020
05:14 AM
Community Translated by taas_3144281 Version: **
Translation - English: CapSense® Tuner: “invalid data received from the device” - KBA219198
質問:
PSoC® Creator™ の CapSense Tuner アプリケーションが「invalid data received from the device」とメッセージを表示するのはなぜですか?
回答:
CapSense Tunerを実行すると、次のように「invalid data received from the device」というメッセージが表示されることがあります。
このエラーメッセージは CapSense Tuner の通信が中断された場合に表示されます。これは以下の理由で発生する可能性があります。
- EZI2C コンポーネントを正しく処理せずにデバイスをディープスリープモードにしています。デバイスがディープスリープモードに入る前に EZI2C がビジー状態でないことを確認する必要があります。さもなくば CapSense Tuner はウェイクアップ時に予期しないデータを受け取り、上記のように「invalid data received from the device」という警告を表示します。
- スキャンが継続的に実行されていない場合、CapSense Tuner は機能しません。スキャンが継続的に行われない場合、CapSense Tuner は通信エラーメッセージを表示します。したがって、CapSense Tuner は絶対に無限ループの中に配置する必要があります。
ラベル:
この記事を評価: