Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBT-343151-EVAL 用プラットフォームファイル - KBA226799 - Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBT-343151-EVAL 用プラットフォームファイル - KBA226799 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by kama_1693131          Version: **

質問:

WICED® Studio 6.2.1またはそれ以降のバージョン

CYBT-333032-EVAL向けにはどのプラットフォームファイルを使用すべきでしょうか

回答:

CYBT-333032-EVA kitBluetooth Smart readyとして全て統合され、認証された無線モジュールです(CYBT-333032-01)

WICED® Studio 6.2.1では以下の変更を行うことでCYBT-333032-EVA kitを使用開始できます。

1.このKBAに添付されているCYBT_333032_EVAL_PLATFORM_FILES.zipをダウンロードします

2.ダウンロードされたファイルを保存し実行します

3.解凍したフォルダ内でCYBT_333032_EVAL_PLATFORM_FILES\platformsへ移動します。

CYBT_333032_EVALのフォルダをコピーし、WICED Studio 6.2.1の下記ディレクトリへ、ペーストします

…\ WICED-Studio-6.2\20706-A2_Bluetooth\platforms\

4.1 WICED Studio 6.2.1内のフォルダの場所の説明です

1 プロジェクトのフォルダの場所

pastedImage_2.png

5.下記フォルダへ移動します。

CYBT_333032_EVAL_PLATFORM_FILES\Wiced-BT\tier2\brcm\libraries\lib\20703

次にFM25Q04_sflash.aをコピーします

6.コピーしたFM25Q04_sflash.a2で示すように以下のディレクトリへペーストします

…\WICED-Studio-6.2\20706-A2_Bluetooth\Wiced-BT\tier2\brcm\libraries\lib\20703\

2. FM25Q04_sflash.aのファイルの場所

pastedImage_9.png

7.ーザーのアプリケーションプロジェクト内のmakefile.mkFM25Q04_sflash.aをインクルードさせます

3では例としてhello_sensor applicationプロジェクトを使用しています。

もしアプリケーションファームウェアがNVRAMwrite又はreadを行う場合FM25Q04_sflash.aは必ずmake file内でインクルードさせてください

CYBT-333032-01ではシリアルフラッシュデバイス(NVRAM)を使用できるようになっています)

3. APP_PATCHES_AND_LIBS += FM25Q04_sflash. a

pastedImage_11.png

WICED® Studio 6.2.1内でCYBT-333032価キット向けのプロジェクトをビルドする場合には下記を選択します

demo.hello_sensor-CYBT_333032_EVAL download

添付
0 件の賞賛
235 件の閲覧回数
寄稿者