Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBT-213043-MESH キットのバッテリー電源を使うにはどのようにしたらいいでしょうか- KBA228152- Community Translated (JA)

CYBT-213043-MESH キットのバッテリー電源を使うにはどのようにしたらいいでしょうか- KBA228152- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by KoKi_1693136        Version: **

CYBT-213043-MESHキットは、CR2032のようなバッテリ電源をサポトしています。バッテリ電源モドでは、MESHキットはUSB2シリアルブリッジ(CY7C65215-32LTXI)への電源を供給しません。しかしながら、USB2シリアルブリッジとCYBT-213043-02モジュル間の接があるため、モジュルからUSB2シリアルブリッジへ電流が漏れます。この漏れ電流は、バッテリの消費を早めるようなmAの高い電流の原因となり、MESHキットが動作しなくなります。このような問題を避けるため、バッテリ電源を使う時は、HCI UARTPUARTは切り離してください

pastedImage_0.png

                      

PUARTの切り離し方

漏れ電流を避けるため、ファムウェアでPUART (P0, P1, P28, and P37)の4ピンを入力モドに設定してください。ModusToolbox 1.1では以下の手順にってください

Device Configuratorを開くためdesign.modusファイルをクリックしてください。そして、PUARTを無にしてください。(2を

pastedImage_1.png

pastedImage_9.png

                     

P00/P01/P28/P37 を プルアップダウン無しのGPIO入力 「GPIO(GPIO_INPUT_ENABLE|GPIO_PULL_UP_DOWN_NONE) 」 と設定して保存してください。(3)

pastedImage_2.png

                 

したファムウェアコドをビルドして、MESHキットにプログラムしてください

HCI UARTの切り離し方

ファムウェアをプログラムした後、SW4の全てのピンをオフにしてください。(1を

バッテリ電源の選

J51を照)のピン2とピン3をショトして、MESHキットにCR2032入してください

0 件の賞賛
251 件の閲覧回数
寄稿者